maxon Story
maxon-Motoren für mehr Sicherheit an der Haustür.
![Fotolia_36834903_M_╕ [ia_64] Fotolia.com (2)](/assets/public/caas/v1/media/54282/data/39736ee677f54a166cafd331c6054273/portrait_ratio3x4/576/fotolia-36834903-m-ia-64-fotolia-com-2-.jpg)
![Fotolia_36834903_M_╕ [ia_64] Fotolia.com (2)](/assets/public/caas/v1/media/54282/data/39736ee677f54a166cafd331c6054273/landscape_ratio16x9/1920/fotolia-36834903-m-ia-64-fotolia-com-2-.jpg)
Jährlich werden weltweit rund 5,5 Millionen Einbrüche verübt. Das sind mehr als zehn Einbrüche pro Minute. Mit dem Einsatz von Sicherheitstüren wird das Einbruchsrisiko entscheidend verringert. Die spanische Firma Ruiz López stellt ein hochsicheres Türensystem her, welches jede Tür einbruchsicher macht. maxon-Motoren sind für das Schliessen und Entriegeln des Sicherheitssystems verantwortlich.
Die meisten Einbrecher finden ihren Weg in fremde Wohnungen und Häuser über die Eingangstür. Denn dort nebst Fenstern stecken meistens die grössten Schwachstellen, welche sich Einbrecher zunutze machen. Der spanische Hersteller von gepanzerten Sicherheitstüren Ruiz López hat dafür ein spezielles Schliesssystem entwickelt. Das Unternehmen produziert schon seit über 25 Jahren Sicherheitssysteme. Das vom Ruiz López entwickelte patentierte Guillotine-Schliesssystem verschliesst die Eingangstür von beiden Seiten und macht die Eingangstür so sicherer. Mit vielen Sicherheitselementen, wie geschweissten Hochsicherheitsangeln an Zarge und Tür und einem massivem Türblock aus Stahl sind die Sicherheitstüren des Unternehmens gegen Einbrüche sehr gut gerüstet. Weitere Sicherheitselemente, wie ein programmierbares Öffnungssystem per Keycard oder Fingerprint sind in weiteren Produktlinien von Ruiz López verbaut. Ein spezielles Feature ist auch ein in die Tür eingebauter Sensorbildschirm. Mit diesem Bildschirm können alle Funktionen der Sicherheitstür und der Zugang zur Wohnung oder dem Haus per Video über das Smartphone überwacht werden.
Das essentielles Element der Sicherheitstüren sind die integrierten Hochsicherheitsschlösser. Diese patentierten Sicherheitsschlösser werden mit maxon-Motoren betrieben. Seit 2002 setzt das Unternehmen bereits die Motoren des Herstellers von hochpräzisen Antriebssystemen bis 500 Watt ein. Die Motoren verschliessen und entriegeln das automatische Blockiersystem des Sicherheitsschlosses in der Tür. Wenn man beispielsweise die Wohnung oder das Haus verlässt, aktiviert der Motor das Schliesssystem, so wird die Tür ohne die Verwendung eines Schlüssels verschlossen.
Auch wenn die Tür von innen geschlossen wird, verschliesst es die Tür automatisch. Will man diese dann wieder öffnen, reicht es, wenn man die Klinke herunterdrückt und die Tür wird wieder automatisch aufgeschlossen.
Qualitätsmotor für Sicherheitsschliesssystem
Pro Sicherheitstür verwendet das Unternehmen einen maxon-Motor. Bei dieser in den Schliesssystemen eingesetzten Motor/Getriebe-Kombination handelt es sich um einen bürstenbehafteten DC-Gleichstrommotor A-max 22 mit 6 Watt, welcher mit einem Planetengetriebe GP 22 A kombiniert wird. Jeder Motor hat eine Betriebsdrehzahl von bis zu 6740 min-1. A-max Motoren sind mit einem leistungsstarken AlNiCo-Permanentmagneten ausgerüstet und verfügen wie alle maxon-Motoren über die eisenlose maxon-Wicklung. Dieses Motorprinzip hat seine ganz besonderen Vorteile: kein magnetisches Rastmoment und geringe elektromagnetische Störungen. Die Wahl fiel für Ruiz López auf die maxon-Produkte, da sie sehr verlässlich sind und eine damit verbundene hohe Qualität, Leistung und Lebensdauer aufweisen, zudem ist der Vor-Ort-Service sehr gut.

![Fotolia_36834903_M_╕ [ia_64] Fotolia.com (2)](/assets/public/caas/v1/media/54282/data/39736ee677f54a166cafd331c6054273/landscape_ratio4x3/1028/fotolia-36834903-m-ia-64-fotolia-com-2-.jpg)