maxon Inside

亲身实践经验中开出的创新花朵

maxon的质量工程师Noëlle Bracher习惯于直接动手尝试各种新鲜事物。她向我们讲述了是什么不断促使她成为一名更优秀的工程师。 

Noëlle Bracher
刚刚加入maxon时,已经拥有了一些实践经验。在苏黎世联邦理工学院攻读医疗技术专业期间,Noëlle就已经专注于康复用外骨骼的研究;这类外骨骼专为罹患神经系统疾病(例如下肢瘫痪或中风)的患者设计。在她的硕士论文中,这位来自伯尔尼的26岁女孩开发了一套装置原型,用于治疗截肢患者的所谓神经性疼痛。她利用虚拟现实技术和来自神经电刺激的感官反馈来实现这一点。 


Noëlle在自己身上对虚拟现实进行了广泛的测试,直至最终掌握了相关的技术诀窍。所有这些试验,以及当时有限的编程知识,有时让她非常头痛,而且是字面意思上的“头痛”。“我那时第一次使用虚拟现实技术工作,”Noëlle回忆说,“我的动画演示会在屏幕上延迟显示,因此,在结束一天繁忙的工作之后,我常常感到头晕目眩,我甚至觉得这套系统会加剧疼痛,而不是减轻疼痛。”有一天,在从实验室回家的路上,Noëlle感觉头晕症状减轻了一些。“通过在自己的身体上进行系统测试,我能够亲身体验项目的真正进度,这极大地加强了我的信心。” 


因此,她还在其他项目中也会亲自进行这类方法测试。在实习期间,Noëlle参加了一个项目,专门研究可以对抗重力的手臂康复设备。“在这个项目中,我当然也亲自反复试用了原型,”她说。另外,为了评估设备的易用性,她和团队拜访了瑞士多家康复中心和医院内的多名患者和治疗师。 

在另一次实习期间,Noëlle与工程师一起为下肢瘫痪的患者设计了一款配备弹簧预紧式关节的外骨骼。这个团队希望了解这种所谓的可变刚性是否有助于患者在不平坦地面上的行走。患者需要使用拐杖,才能够稳定地站立和行走。为了评估患者在佩戴外骨骼时弹簧张力的影响,工程师测量了测试对象对于拐杖的依赖程度。为此,Noëlle在外骨骼刚性发生改变期间测量了肩部和手臂相应的肌肉活动。这套外骨骼中包含来自maxon的机构,包括EC 90盘式电机、MILE编码器以及ESCON控制器。“正是出于这个原因,maxon真正引发了我的兴趣,因此我申请了这份工作,”Noëlle说。 

“枯燥无聊的工作是最糟糕的事。在这里工作了一年多之后,我可以肯定地说:我永远不会对maxon的工作感到厌烦。” 

如今,Noëlle在位于maxon萨克瑟恩的医疗技术部门工作。“作为一名质量工程师,我的一个工作重点就是文档记录,这也是这份工作的典型特征:我需要审查各种项目文件并根据客户要求创建新的模板。”如今的工作任务虽然不像在实习期间那样贴近患者,但这样的工作经历可以帮助她更好地与团队和客户沟通。 

Noëlle在自己身上对虚拟现实进行了广泛的测试,直至最终掌握了相关的技术诀窍。 

“现在,我隶属于一个团队并且同时为多个项目工作;在我们的团队中,每一名成员都会贡献自己的专业知识技能并承担相应的工作,”Noëlle解释说。与在学术界的经历相比,maxon内部多样化的专业知识技能和观点是一种广受欢迎和期待的变化,因为在学术界,大多数学生或教授对于同一个主题通常有相似的兴趣和观点。“我喜欢在充满活力的环境中与来自不同背景和行业的人一起工作。在这里,我可以全程参与产品的研发工作。”  

参加项目工作时,每一天都有不同的惊喜,但这也正是质量工程师所热切希望的。

Noëlle知道:她在maxon所作的贡献将不会像之前需要直接与患者和医务人员打交道的项目中那样明显。但是,她现在看到了更大的潜力:“我在大学期间的许多项目是以研究为导向,根本无法在市场上买到,而这就意味着只有少数患者可以真正使用到这些技术,”她说,“但是,当maxon的客户研发出一种医疗设备并推向市场时,就可以让更多患者直接从中受益。” 

对于这位来自伯尔尼的女工程师来说,她的所有努力围绕患者展开。在撰写硕士论文期间,她了解到慢性神经性疼痛尤其复杂。“尽管我们目前已经看到医学和技术领域都取得了巨大进步,但这种疼痛的治疗却仍然非常困难,”她说。随着时间的推移,这也会使患者感到焦虑、无助甚至抑郁。 

“通过在自己的身体上进行系统测试,我能够亲身体验项目的真正进度,这极大地加强了我的信心。”

帮助患有慢性疼痛的患者这个目标,赋予了Noëlle的研究工作特殊的意义。直至今日,这些早期的实践经验仍然在影响着她:“在某些项目中,maxon确实已经突破了可行性的界限,这当然令人激动,”这位质量工程师高兴地说。 

“参加项目工作时,每一天都有不同的惊喜,”她补充说,但这也正是质量工程师所热切希望的。“枯燥无聊的工作是最糟糕的事。在这里工作了一年多之后,我可以肯定地说:我永远不会对maxon的工作感到厌烦。” 

作者: Debora Setters

© by © maxon motor ag