maxon Inside
合而为一


正值maxon | zub五周年纪念之际,双方研发部门首次展开合作,共同运用他们的专业知识进行研发活动。结果是什么?MicroMACS6控制器。maxon | zub的总经理Fabian Vogel 表示:紧凑型主控制器是系统解决方案的一个重要组成部分。
两者完美互补:maxon在2017年接手zub公司的举措,为两家公司的客户都带来了益处。他们一方面受益于完整的解决方案、专业知识技术和全球销售网络,另一方面则受益于扩展的产品范围。maxon与zub的专家们同步展开整体式运动控制解决方案的研发,此次合作的第一款产品便是共同研发的MicroMACS6。通过这种方式,maxon为客户提供一站式系统解决方案,这意味着减少了接口、综合的专业知识以及高效的研发时间。
Fabian Vogel,在这里整合了哪些优势?
多年以来,zub一直致力于开发可编程主控制器。我们想创造一种适合我们系统开发者策略的产品。因此,我们专注于发挥各个部门的优势和专长。maxon在电机、电子装置和硬件研发方面拥有多年的丰富经验,而zub则更多地倾向于开发配备功率级的运动控制器、软件编程及应用程序。
为什么maxon集团要开发可编程主控制器?
数十年来,maxon一直致力于研发和生产驱动装置组件和机电系统。但随着时间的发展,系统业务变得越来越重要,同时也越来越复杂。可编程的MACS控制器是这类系统解决方案的一个关键组成部分。主控制器 (MACS) 的用途非常广泛。应用实例不仅包括自主重复处理骑行配置文件,也包括复杂的多轴同步运动,或者用于Scara或Delta机器人技术应用的完整运动模块。
谁可以为MicroMACS6编程?
只要有使用C语言编程经验的人,都可以为它编程。我们还提供一个免费的软件开发工具包,以方便客户上手。这个开发工具包中包含一些实用功能和编程示例。
maxon必须在哪些方面划定界限,才能保证被视为系统供应商?
在应用研发过程中,不可避免地会出现影响整个架构的问题。是否有一个上级控制器?如果有,是哪一个上级控制系统,通过哪些接口进行通信?对于实时性有什么要求?有多少个轴必须以什么样的方式协同工作?对于动态范围有哪些要求?需要达到什么样的精度?在考虑这些问题时,我们其实已经开始采用系统性的思考方法。保持身份明确非常重要:maxon将自己视为驱动系统专家。
maxon如何提供支持?
对于驱动技术方面问题,可以随时采用maxon服务组合。经验丰富的系统架构师和应用程序开发人员可以提供咨询服务,或按照客户要求开发客户特定的解决方案。
MicroMACS6主要有哪些特点?
无输出级的可编程运动控制器可自主控制一至六条轴,并且可以与EPOS4定位控制器和ESCON伺服控制器组合使用。它的结构尺寸紧凑、价格极具吸引力,因此成为设备制造的绝佳选择。与MicroMACS6相比,MiniMACS6-AMP4具有四个集成的输出级。
最新出版
maxon最新出版的《driven》杂志为您带来有关驱动技术的许多精彩纷呈的应用实例、令人惊讶的事实数据以及趣味横生的科技性文章。
欢迎访问我们的网站并阅读《driven》杂志: maxongroup.com/driven