maxon Story

智能注射器

主题

Template DriveTech 1500x1000 seringue connectéTemplate DriveTech 1500x1000 seringue connecté

预见性(Predictive)、预防性(Preventive)、个性化(Personalized)以及参与性(Participatory):P4医学理念如今已成为现实,互联医疗设备 (CMD) 正处于这一理念发展的最前沿。根据Transparent Market Research公司提供的数据,2016年全球生物疗法市场价值达到接近2,500亿欧元,预计每年增长10%。为了保证这种持续的发展速度,用于药物输送的医疗设备也必须具备无可挑剔的可靠性和精确度,以保证患者的舒适和安全。最新的一个例子便是电动化的“互联”注射笔:一个由maxon法国成功促成的智能项目。


电动注射笔:自主连接到医疗设备


电动注射笔有时也被称为“连接注射器”,是一种可通过注射将药物输送给患者的医疗设备。根据世界卫生组织介绍,这种医疗设备特别适合用于治疗糖尿病这种在全世界大多数国家罹患率不断攀升的慢性疾病。在P4医学理念的背景之下,注射笔取代了用传统注射器注射药物的方式,不仅更易于使用,并且能改善患者的日常生活品质。


这是一种自主式、远程编程的药物输送解决方案,并且能识别应注射的药物种类。因此,这款产品的用途其实远远超过糖尿病治疗范围。


高科技机电一体化技术的应用


这个maxon法国参与研发的产品代表了一项重大的技术成就:将机电一体化、模制互连设备以及连通性(RFID和蓝牙)等领域的顶尖技术整合在一支钢笔大小的物体中。


maxon的电动化技术


注射笔中采用一台maxon电机DCX12S:相对于精巧的12 mm直径而言,这台电机可达到无可匹敌的高功率,并因此闻名世界。maxon电机长久以来以质量闻名,致力于提供可靠精确的高品质驱动装置,对于药物注射系统的成功尤其有重要贡献。

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes DCX


部件的小型化


在这款注射笔中,每一个部件都经过优化,并能最大限度地节省空间。这套高科技机电一体化组件需要专门研发特殊的齿轮箱以及螺母-螺栓机构。电子装置也专为实现小型化而设计。利用模制互连设备 (MID) 的最新研发成果,可以将电子电路直接集成在外壳结构中。


最先进的电子装置和连通性


这款小小的设备中装满了各种高超的技术能力。例如,它可以通过NFC近场通信技术识别应注射的药物。在通讯方面,注射笔可通过蓝牙联网以进行远程编程和监控。不仅如此,它还配备可追踪注射过程的OLED显示屏以及允许患者随时控制注射速度的电容式触摸屏。


maxon法国致力发展顶尖医疗创新项目


为了取得这样的成果,maxon法国在项目早期阶段就发挥了重要作用:确定了客户的具体需求。随后,这家公司专注于研发各种最具创新性的技术元件,例如MID和连通性,力求实现最大程度的集成。maxon法国还负责管理参与这个项目的所有合作伙伴,将他们的专业知识应用于多个层面:

  • 监督全球项目进度
  • 选择兼具高性能和高效率的最小型电机
  • 制定能实现极小型化的完整布局
  • 设计电动化和联网型的完整电子系统(用于伺服控制、电源和连通性的定制电子装置,以及定制的齿轮箱和传动机构)
  • 选择具有相关专业知识、能商业化生产指定技术元件的最佳合作伙伴
     

 

结论


小型化是医疗设备所面临的最大挑战之一。长期以来,作为精密电机供货商闻名的maxon法国不断巩固在机电一体化工程设计领域的专业知识,并为互联医疗设备市场带来真正的附加价值。
注射笔就是这类复杂项目的一个优秀范例:在这类项目中,公司的高度专业知识水平促进了从设计到商业化生产整个研发周期中各个层面的合作。

 

作者: maxon France