maxon Story
在腹部内部展开的机器人


初创公司NISI Limited目前正在开发一种微型手术机器人,这款机器人可通过人体的自然开口插入,并在腹部内部展开。为了实现这一目标,工程设计师们正在将部件性能推向极限,甚至超越极限。
开创性的微创手术机器人
在医疗技术世界中,最近有许多惊人的新发展。特别是外科手术机器人领域,目前正在发生一些重大改变。2018年夏天,总部位于香港的初创公司NISI宣布已成功在活猪身上进行一系列妇科手术。乍听之下,这可能并没有什么特别之处,但在手术过程中所采用的技术确实是创新型技术。外科医生们采用一个从直肠插入的小型机器人。据该公司称,这可能是世界医学史上的首例。
NISI成立于2012年,这家公司与香港大学和剑桥大学合作开发出一套机器人系统;该系统可在腹部和骨盆区域执行复杂的微创手术,不会留下明显的疤痕。“我们希望成为世界领先的无创手术机器人技术专家”,NISI的Corinna Ockenfeld博士说。2018年夏季成功进行的手术为这家医疗技术初创企业提供了巨大的动力。第一批以人类为对象的手术预计在2021年进行。
高科技手术系统
NISI手术系统背后的想法是:手术机器人通过人体上本来就有的自然孔插入,一般是肛门或阴道。这样,只需要在体内进行小切口就可以将几种外科手术器械引入腹部。目前使用的系统需要几个切口,每个器械一个。这项新技术有许多益处:手术中失血更少、伤口并发症更少、患者恢复时间更短,并且没有可见的疤痕。
机器人本身具有两条可伸入体内的小型机械臂,由外科医生在控制面板上进行控制。这两条机械臂由maxon的微型电机提供动力,并具有高达八个自由度。系统也配备高分辨率2D和3D摄像头,能够反馈手感,让外科医生能同步感觉到另一端的手术情形,因此能更精确地施行手术。
电动部件的质量是一个关键因素
要使外科手术机器人达到更高的水平,不仅需要杰出的技术人员和工程师:高品质部件同样也是关键因素。因此,NISI正在测试各种理念和部件组合。“我们希望不断扩展医疗技术和机器人技术的极限”,Corinna Ockenfeld博士表示。对于电机来说,这将需要非常小的尺寸和非常高的功率密度。“我们与maxon紧密合作,每周都会进行一次信息交流。我们真的很感谢过去几年来所得到的支持。与maxon合作对双方来说都极具成效且很有价值。”
NISI手术机器人系统的原型目前使用EC产品系列的各种无刷DC电机,直径在4到8 mm之间不等,并与适配的行星齿轮箱组合使用。双方都将其精密驱动装置推向极限,有时甚至会让驱动装置超出标称规格运行。但是,BLDC电机是为应用的具体需求定制而成。它们要求高功率密度,必须满足极其严格的质量标准,并且必须完善密封以防止体液渗入。将来,驱动装置还需要具有生物兼容性。
接下来的步骤便是让整个系统更小、让电机动态性能更高,并扩大机器人的工作范围。“我们注重每一个微小细节,采用创新方法来解决问题”,Corinna Ockenfeld解释说。NISI正在一步步地接近无疤痕无创手术这一宏伟愿景。