maxon Story
高智能义肢腿系统


徒步旅行,或与朋友们一起骑游。截肢患者在装上合适的义肢腿系统之后,就能再一次尽情享受生活。Ottobock与maxon强强联手,为患者带来全新的生活品质。
因截肢而不良于行的患者在日常生活中常常会遇到各种困难:拥挤的人群、凹凸不平的道路,对他们来说就像难以逾越的障碍。合适的义肢腿能帮助患者克服这些障碍。C-Leg是一种通过微处理器进行控制的智能型义肢腿系统,它已经为许多深受膝上截肢痛苦的患者带来生活上的便利。全球有超过60,000个使用C-Leg的案例,这一数据充分证明这项独特技术所具备的决定性优势。
这种义肢腿以及所使用的C-Leg技术由Ottobock医疗技术公司开发研制。这项技术于1997年首次推出,至今仍在不断发展改进。目前使用的型号是C-Leg 4,制造商称这款产品是有史以来最好的C-Leg。该款义肢腿提供比如优化的防摔倒保护、改进的站立和摆动相、新型的碳纤维框架设计以及自然的步态功能,使C-Leg可以应用在更广泛的场合。
智能行走
智能型膝关节能持续监测识别义肢佩戴者正处于行走的哪个阶段,并据此进行实时调节。这就使得用户能够自然地行走,而不必一直专注于他们的脚步,例如在上下楼梯时、在凹凸不平的地面上行走时,或者甚至是倒退时。新型C-Leg可通过机械和电子调节达到更好的摆动相控制。这样就能使义肢佩戴者以自然的步态行走,而且膝关节能更加轻松自如地活动。
坚强的技术后盾
C-Leg技术的运行到底有多精确?义肢系统的智能控制器可根据个人独特的步态进行调整。控制系统借助微处理器控制的液压装置、根据行走速度来调整系统。同时,控制器也能为义肢的支撑相提供可靠的稳固支撑。这套行之有效的调节机制通过整套传感器系统实现。传感器每0.02秒便会对膝关节负荷进行一次感测,以识别义肢佩戴者正处于行走的哪个阶段。
液压装置通过两个阀门进行调整,这两个阀门又使用maxon RE-max 13电机进行调节。每个C-Leg都有两台电机。这些DC电机的主要特点是结构体积极为紧凑、功率输出相对较高。
稳健立足于生活
“我都不记得上一次跌倒是什么时候了。这种感觉太棒了!”来自美国的Geno说,他热情地介绍使用C-Leg之后的生活。C-Leg的成功故事还在继续。越来越多患者正使用这种智能义肢腿系统重获独立。
版权所有:
Ottobock