maxon Story
可以拯救生命的高科技宝贝


小小身躯的胸腔随呼吸缓慢起伏,静脉和血管在薄薄的皮肤下发出幽光。心跳非常有规律。这是一个真正的婴儿?不完全是。
Paul可以自己呼吸。它长约35 cm,重1,000 g。它是在27周出生的早产儿。它的父亲是Jens-Christian Schwindt,曾在维也纳综合医院新生儿科担任儿科医生多年。2015年,为了全心全意地照顾Paul,他辞去主治医生职位。Paul需要借助人工呼吸器,有时甚至会因为缺氧而呈现青紫色。但最重要的是,它需要投资者。
因为Paul并不是一个真正的婴儿,而是世界上最小、最先进的高端患者模拟器。利用这台患者模拟器,可针对医院早产儿科中每天都会发生的各种紧急情况,对医护人员进行训练。Schwindt认为,只有对医护团队定期进行培训,才能提高早产儿存活率并显著改善早产儿日后的生活质量。他发现,跨学科方法非常重要。“只培训护士或医生完全没有任何意义,在紧急情况下,整个团队必须集体协作才能真正发挥作用。”SIMCharacters首席执行官Schwindt说。
Paul唤起情感共鸣
“在此之前,市场上没有能够满足医护人员要求的早产儿科培训仪器。”Schwindt说,他本人也长年指导这类培训。培训仪器缺乏逼真的外观,技术也不够先进。而在此方面,Paul却已接近完美——它能够唤起情感共鸣,因此能为受训人员提供一个非常真实的场景,从而提高医护人员的培训成绩。
低噪音电机
Paul除了拥有非常逼真的外在身体结构,内部也采用最新的高科技。它的颅骨中安装有一套Linux系统。这个早产儿护理培训模型可以使用商用充电板无线感应充电。Paul的运行时间可达到两小时。它能像真正的婴儿一样尖叫和哭闹。当呼吸困难或血氧饱和度降低时,它的头部就会变得青紫。
硅胶制成的皮肤下包裹着各种精密复杂的硬件和软件。所有这一切都在维也纳的SIMCharacters公司成形。maxon公司提供的DC电机、齿轮箱和传感器能确保模拟仪的腹部和胸腔按编程设定的测试情景运动。“驱动系统应该小巧、省电、高效。而且对我们来说,最重要的就是运行噪音小且使用寿命长。”SIMCharacters的研发主管Michael Haller说。
Paul使用三台DCX 12电机及齿轮箱和传感器——两台用在胸腔中,一台用在腹部。另外还有一台maxon DCX 6电机,用于驱动模拟仪肺部的阀门。Haller解释说:到目前为止一共已安装大约40台电机,全都能无故障运行。
不是独生子
2010年,Schwindt萌生研发新生儿模拟仪的想法,并于两年之后创建SIMCharacters公司。这家初创公司得到奥地利政府的大力支持和鼎力资助,因此才有原型机的诞生。一名来自福拉尔贝格州 (Vorarlberg) 的投资商非常看好这款产品,并投入大笔资金帮助Paul达到成批生产的水平。
到目前为止,公司已售出多台“Paul”模拟仪。全球范围内对这款模拟仪的需求非常大。一台这样的培训模拟仪售价高达50,000欧元。“这笔投资完全物有所值。”Schwindt说,“如何应对早产儿医学中的紧急情况,必须在极为逼真的环境下进行培训,才能保证医护人员有能力在真实的紧急情况下充分运用所学的知识。”另外,Paul将不会是独生子。在今后的几年中,弟弟妹妹们也会陆续出世。
版权所有:
SIMCharacters