maxon Story

第四次工业革命

主题

drive.tech 4eme revolution idnustrielle3drive.tech 4eme revolution idnustrielle3

自1760年以来,世界已经历过三次工业革命,我们现在正处于第四次工业革命的边缘:工业4.0,也被称为数字化制造。现在,让我们来了解一下这些变革会为企业和员工带来什么样的影响。

发生在1760年至1840年间的第一次工业革命,本质是从手工生产转向使用蒸汽和水力作为动力。  

第二次工业革命发生在1871年到1914年之间,以大规模铁路建设和工厂电气化为标志。这同时也是电信网络的开始,由此促成更快的思想交流和传递,并促成第一条现代化生产线的出现。

20世纪末,随着计算机的发明,第三次数字化工业革命揭开序幕。操作人员可以对计算机进行编程,使其能执行和运行重复性机械劳动任务,从而大幅度提高产量并降低劳动力成本。

如今,我们正处于第四次工业革命的开端,这次工业革命也被称为数字化制造、工业物联网 (IIoT) 和工业4.0。那么,这些变化对于企业和劳动者又有什么样的影响呢?

工业4.0面临哪些挑战?

与任何一次革命一样,工业革命也会面临来自政治、经济、组织和社会方面的挑战。政治:  监管和法律问题同时出现。经济:较高的实施成本主要使第一世界国家受益。组织:可靠性、安全保障、知识产权保护以及劳动力培训。还有社会方面:隐私权问题以及对监控的不信任、现有劳动力因担心变革和工作安全而犹豫不决。

drive.tech 4eme revolution idnustrielle2

在最新的工业革命中,出现自动化的数据交换——具有实时通讯功能的高级人机界面。将这样的速度与大数据和数字化处理平台相结合,可以提高运营商的透明度。操作人员可以识别和优化整体任务,并通过自我监控实现系统部件的自主性。这样一种能力就为机器预测故障模式并在故障发生之前进行纠正或计划维护提供巨大的灵活性。随着停机时间的减少以及整体效率的提高,再加上劳动力的持续减少,公司可以大幅度降低成本。但是,广大劳动力对失业保持警惕和担忧的态度。在工业革命历史上的每一个自动化项目中,都会有一些工作岗位变得过时;然而,通过创新而创造出的新型工作岗位需要不同的技能,因此需要对劳动力进行再培训。

这会带来什么样的变化?

在所有领域都存在巨大的机会,但让我们看看明天的工厂将会是什么样子。

机器学习

自主移动机器人 (AMR) 可以在不同的工作日采用不同的路线工作,并根据仓储和内部物流的需要灵活调整自己的路线。这些机器人上还安装有一系列传感器,用于彼此之间以及与员工之间的导航。另外,如果需要维护,AMR将可以自行诊断并前往修理厂进行预防性或关键性维护。

智能工厂

工业4.0也包含“智能工厂”这一理念,即采用信息物理系统 (Cyber-Physical System)。信息物理系统 (CPS) 是一种基于计算机的算法控制机制,并且与物联网相连接;在物联网中,各种配备传感器技术的设备都可以通过互联网交换数据。CPS的范例包括自动驾驶汽车或无人机,它们可以感知周围环境。在信息物理系统中,由卡车通过自动化数据收集方式确定精确的原材料数量并传送给系统,而不再需要由仓库和工厂通过人工上下料的物流链来提供数据。产品同样也采用数字化方法完成开发和测试。智能工厂只需要最低限度的监管,便可以顺利实现从供货到最终产品的整个运营过程。

drive.tech 4eme revolution idnustrielle
drive.tech 4eme revolution idnustrielle3
drive.tech 4eme revolution idnustrielle
drive.tech 4eme revolution idnustrielle3

1/2

我们的客户往往处于行业转型的最前沿,我们所面临的挑战在于必须设计和制造新产品,以不断推动创新。

为了给AGV和AMR设计人员提供最大的设计自由,maxon集团研发出一系列体积紧凑的模块化电机。这些IDX驱动装置解决方案能满足最严苛的要求:性能比市场上当前使用的解决方案高出20%。

作者: maxon HQ