maxon Story
前卫淋浴体验


大多数人淋浴就是为了洗除身上的汗水和污渍。不过,有一家瑞士公司却希望让淋浴成为一个难忘的经历,因此研发出一套带按摩刷的淋浴系统。系统中的高品质DC电机确保了按摩刷的完美旋转动作。
很多人酷爱早晨淋浴。水、洗发用品、冲淋完毕,之后便可以神清气爽地开始一天的生活。然而,有些人并不满足于此。他们希望在淋浴间里身心都能获得完美的健康体验。一家瑞士公司可以帮助他们达成愿望。Aglaja公司开发出一套淋浴系统,包含可让人通体舒畅的按摩刷。按摩刷功能由蓄电池驱动,而且可以安装在任何淋浴间内。
这款旋转按摩刷可以在水平和垂直方向上调节,由此完美地配合身体曲线,而且会沿着一根滑杆上下自动移动。随附的遥控器可用来进行调节,还可以设置个人喜好的按摩程序,并且随时重新调用。
Aglaja公司所有人Bruno Oberli强调,在淋浴时,按摩刷带来的不仅仅是舒适感。它还对健康有益,能促进血液循环、活化肌肤并改善新陈代谢。定期按摩还能放松背部和颈部肌肉。
可靠的电机-齿轮箱组合
Aglaja为按摩刷的旋转和自动高度调节功能采用了maxon motor的高品质DC电机及行星齿轮箱。按摩刷的旋转动作由A-max 32搭配行星齿轮箱GP 32执行。“我们使用这款驱动器已有十年,它的功能绝对可靠”,Bruno Oberli表示。“即使是在非常不利的环境之下,例如充满湿气、蒸汽和洗涤剂的淋浴间内,电机也能可靠地运行。”
对于按摩刷的高度调节,Aglaja则采用有刷电机(稀有金属)DCX 22 S搭配齿轮箱GPX 22。这款驱动器功率为9 W,与许多现代化的maxon电机一样,在线通过几个步骤就可以搭配完成。Bruno Oberli印象深刻地表示:“DCX 22的性能非常优异”。
“可靠的伙伴”
Aglaja公司坚持采用高品质材料来制造淋浴系统。因此,瑞士品质和瑞士制造的元件都是不可或缺的条件。然而,他们并非只因为这个理由而决定采用maxon的产品,正如Bruno Oberli所说:“当我第一次拜访maxon时,我受到了非常热情的款待,双方很快就取得一致。我非常珍惜他们的服务,不仅主动周全,而且专注于解决实际问题,我们之间一直维持着像朋友一样的关系”。他的结论是:“可靠的合作伙伴关系,加上电机的优良品质,maxon绝对值得我们信赖”。