maxon Story
maxon 电机应用于呼吸治疗。


睡眠疾病和睡眠障碍的范围很广-因此在市场上有多种相应治疗方案。无论在医院使用的呼吸器或是在家中使用的呼吸器,两者有一个共同点:由 maxon 电机来驱动设备核心。
在医学领域,呼吸治疗变得越来越重要。例如已被证实,适当的呼吸会改善血液流动,从而优化整个机体的氧气输送。原则上说,呼吸治疗包括肺和声带的功能障碍和疾病治疗方面。因此,所谓的家庭呼吸装置是重症监护的医学分支领域,重症监护的患者即使已经出院,但由于暂时或永久性神经系统或呼吸肌失调因此需要人工呼吸。这分为侵入性呼吸器和非侵入性呼吸器。此时主要是对患者进行定量控制压力/容积的治疗或仅协助治疗。
针对睡眠过程中的呼吸障碍患者也可使用呼吸治疗设备。此类设备生成呼吸道正压通气,使患者在睡眠时其呼吸道处于打开状态。压力疗法是通过呼吸面罩(鼻面罩、鼻垫式鼻罩或口/鼻面罩)来进行的,
必须配带呼气阀,以确保导出呼出的空气。睡眠疾病和睡眠障碍的多样化,使得当前提供的相应治疗模式也多种多样。其基础为单水平呼吸治疗法(CPAP)和智能调压模式(Auto CPAP),在此模式中压力根据不同情况在预定压力范围内变化。这些呼吸器适应患者情况,主要用于治疗睡眠呼吸暂停。
无刷EC电机用于适当的呼吸道压力
此外还有组合式治疗方案,面向特定的患者群体进行针对性治疗。20 多年来,位于 Schwerin(德国)的
HOFFRICHTER GmbH 公司 一 直生产各种呼吸治疗设备。
这些设备均非常安静且压力稳定。为能精确地调控呼吸道压力,采用了 maxon 的无刷 EC 22 电机。该电机负责驱动呼吸器的核心装置-HOFFRICHTER 自行设计的涡轮。安装在特殊机箱中的电机与涡轮机一起确保所需的相应治疗压力。
灵敏的呼吸器对于电机的要求很高。因为呼吸装置涉及到生命支持系统,因此所用电机必需保证高品质及耐用性。此外 maxon 的无刷电机还必须满足其他重要因素。因此针对这些应用优化的电机须满足最高要求。同时电机还须拥有高度动态性能。根据患者的呼吸情况,必须不断调整转数,以提供最佳及舒适的治疗。当然,电机的规格尺寸起着重要作用,设备中的空间有限,因此电机必须小巧但功能强大。一项相当重要的因素就是噪音水平。这一点由 maxon 来保障,因为呼吸治疗设备主要是在夜间使用。只有这样才能为患者提供有效的呼吸治疗。