maxon Story

水之欢歌

主题

LKE_ExtremeMotionJet_41430_illustration-03LKE_ExtremeMotionJet_41430_illustration-03

maxon motor公司以其精确、高品质的驱动元件而闻名于世。在这个领域内,客户通常有着超乎寻常的要求。放眼德国,那里的maxon工程师们正在努力工作,为大型音乐喷泉提供复杂的解决方案。

LKE_ExtremeMotionJet_ 41506-03
LKE_ExtremeMotionJet_41430_illustration-03
sexau
maxon_sexau_0046
EC45_flat_ECF_70W_9
hydrojet
LKE_ExtremeMotionJet_ 41506-03
LKE_ExtremeMotionJet_41430_illustration-03

DC无刷电机EC 45 flat: 喷水模块中采用功率为70 W的无刷盘式DC电机EC 45 flat。这种电机能源效率极高,而且具有很大的转矩。各台盘式电机分别与一个改动过的三级传动行星齿轮箱GP 42搭配。

1/6


40米高空中,喷泉的水柱描绘出美丽的图画、交叉编织成各种图案或和谐地左右摇摆。在全球各地有很多这样的大型音乐喷泉,例如美国、阿布扎比和中国。这类喷泉可分为固定式或可移动式。但无论哪种形式,都必须具备极高的精确度并蕴含着对于细节的热爱。


不寻常的项目


maxon也正准备投入这片水的欢乐世界。在德国塞克绍 (Sexau) 的生产厂内,maxon的工程师们正在研发一种比之前的所有型号都要轻巧精确的电控喷头。对于maxon来说,这次的任务有些不同寻常。作为驱动器专营公司,maxon的精密电机、齿轮箱、编码器和控制器产品享誉全球。但在这项任务中,maxon却需要向其德国客户LKE公司提供用于音乐喷泉喷水模块的完整装配单元,并在塞克绍进行组装:设计、加工和装配一气呵成。“我们拥有必需的技术能力,完全可以提供这样的完整解决方案”,主管设计工程师Matthias Mamier说。而客户能从中大大获益。因为对客户来说,只有一家公司作为合作者,能够迅速地将其愿望和建议变为现实。

 

电机完全采用油封


对于具有极高要求的应用场合,与客户之间的这种直接联系方式具有很大优势。对于喷水模块来说亦是如此。举例来说:所有部件均需采用不锈钢制造,这样才不会在水中生锈。另外,电机的单元也必须能抵抗海水的盐分侵蚀。maxon的机械师们在车间内采用数控铣床加工高品质金属,其制品已精确到微米。最后,他们制作出精确的十字分配器模块——水喷头的核心部件。正如工作人员Lothar Scheerer所说,这项工作并非儿戏。“金属部件中的铬含量极高,因此要求具有一定的生产加工经验。”


另外,喷水模块的整个运动机构也具有极高的要求。该运动由两轴传动构成,都是通过完全浸油的电机加齿轮箱组合完成传动。正因如此,驱动器才能允许过载,因为油液具有冷却作用。但这些油却绝对不能流出。它们虽然可以生物降解,但却会将水染色。


传动本身由一台无刷DC电机和一个三级行星齿轮箱GP 42构成。齿轮箱的研发工作很快便完成。毕竟,在塞克绍的maxon工厂内生产的正是各式各样的齿轮箱,从标准型到特殊型应有尽有(请见说明框)。

 

电控系统具备多项优势


maxon塞克绍厂区的专家们已专注开发喷水模块项目超过两年的时间,该产品很快便会上市。随着第三代产品的成功推出,工程师们终于根除了最后一个缺陷:一台可对凹凸表面进行补偿的新型控制器,可在例如喷头位于水面上时提供补偿。此外,油封式驱动器的密封也得到了改善。整个单元装配极为方便,且易于操作。对于这一点,Markus Diringer的体会尤为深刻,毕竟所有原型都由他组装完成。“喷水模块重19公斤,因此任何一种能简化装配过程的改进都会很有帮助”,他笑着说。


电控水喷头的重量轻,这其实是一项极为重要的优势。因为液压型水喷头单个重量高达80至90公斤。此外,它们还需要大型而且嘈杂的油装置。电动水喷头的出现使这类装置逐渐成为明日黄花。而且新款喷头更加灵活。


LKE即将凭借这些优势进驻音乐喷泉市场,maxon正是其最好的合作伙伴,因为maxon不仅是驱动器专家,而且是真正能够携手合作的亲密伙伴。

作者: Stefan Roschi