maxon Story
制药行业自动化和驱动装置技术
![Template DriveTech 1500x1000 Pharmaceutique](/assets/public/caas/v1/media/41198/data/e86224f4efcc73d2b573732ab27c85d8/portrait_ratio3x4/576/template-drivetech-1500x1000-pharmaceutique.png)
![Template DriveTech 1500x1000 Pharmaceutique](/assets/public/caas/v1/media/41198/data/e86224f4efcc73d2b573732ab27c85d8/landscape_ratio16x9/1920/template-drivetech-1500x1000-pharmaceutique.png)
制药行业中的实验室生产、包装、自动配药机:制药行业正在开始将其整个供应链自动化,以提高生产力。电机技术如何应对市场上日益高涨的自动化热情?
自动化:制药行业中的快速增长
由于购买和使用机器人的初始成本较高,制药行业在利用机器人优势方面的进展较为缓慢。但随着各种技术的发展,机器人的使用如今已被视为提高速度和生产力的绝佳方式。机器人执行任务的速度是人类的三到四倍,而且还具备一天24小时不间断工作的显著优势。同时,它们还可以单机操作多台设备上的功能,从而节省空间。
制药行业机器人化的关键要素
社区药房、大型药妆店以及商场药房,都越来越多采用机器人系统。这些机器不仅能解决配药、存储和库存管理等问题,还能让药剂师腾出更多时间为客户提供咨询服务。一般来说,药房可以选择两种类型的机器:
• 一种是半自动机器人,它会接收由药剂师递来的药盒,然后自动存放到仓库中。药剂师可以自行扫描药盒,或是让机器人执行。
• 如果使用全自动机器人,药剂师便只需要清空装药物的纸箱,其他例如扫描、分类和放入仓库等工作,全都由机器人完成。
无论选用哪一种系统,药剂师和其他药房员工都可以节省宝贵的时间,得以在柜台为客户提供咨询并促进销售。机器人必须具备以下优势,才能说服药房所有者购置机器人系统:
• 更长时间。选择机器人系统意味着可以减少花在搬运和存放产品的时间。尤其是在客流高峰时段内,节省时间特别重要。
• 提高产能。使用机器人系统意味着可以减少柜台人员数量。机器人也必须能妥善管理存货,让人一目了然。
• 更多空间。通过重新安排库存放置方式,储药室空间得以优化利用,而且使用机器人系统之后也可以增大销售区面积。药房因此有机会可以扩大其自助服务区域,让客户享有更多舒适便利。
这样,低附加价值的单调工作减少了,药剂师能够专注于他们的核心业务:建立和维护与客户的关系。通过购买创新设备,他们还可以向客户展现他们的现代化管理方法,从而引发客户的好奇心。
自动化系统:如何为药房扫除障碍?
购买自动化技术虽然能够协助建立商业结构,但对于药房来说,却是一项很大的投资。因此,在做出最终购买决定之前,必须让他们完全了解并相信机器人系统的优势。在许多情况下,购买机器人系统只是一个更大计划的一部分,目的在于提高营业额、改善配药过程,或是作为扩大销售区域面积计划的一部分,因此必须重新规划仓储空间。
机器人系统占用面积是一个关键点,尤其是在社区药房这类空间有限的店面。药房必须事前考虑他们的需求,以及他们想要发展成的组织类型。毕竟,机器人系统一旦安装完成,就无法再轻易地移开,因此必须谨慎选择安装位置。药房所有者还必须安排时间进行员工培训,并考虑到不同利益相关者的反应。
维护工作也可能是一个关键点,因为自动化系统的价格非常高。需要在上述所有方面说服药房,协助他们规划药房布局,并强调机器人系统可以带来的直接和长期益处。
自动化系统专家应该如何回应药房的担忧?
作为对药房担忧的回应,机器制造商必须提供只使用少量部件,但仍具有极高性能的机器人系统。鉴于药房工作空间有限,机器人系统必须尽可能紧凑。因此,选择紧凑型、多功能的高性能电机系统就显得格外重要,例如maxon的IDX系列电机。
首先:IDX56电机提供M (200 W) 和L (300 W) 两种版本,最大尺寸只有56 mm x 170 mm。这款电机非常适合空间有限的应用。