maxon Inside

maxon | ZUB:新软件

主题

Drivetech ZUBDrivetech ZUB

maxon发布了Aposs集成开发环境和ApossC编程语言。

全新的ApossIDE(集成开发环境)是一款综合自动化软件,该软件无需许可证,即可实现以应用为导向的多轴电机控制系统编程。它由隶属于maxon集团公司的ZUB machine control开发。这款工具可用于所有ZUB MACS电机控制设备运动控制功能的编程、测试和调试。

在ApossIDE发行版本07.00.72中,maxon和ZUB提供了一种全新的编程语言:ApossC。在开发过程中,这种新的编程语言可用作原始APOSS编程语言的替代品。ApossC语言与广泛使用的C编程语言类似并且易于学习。ApossC可以在电机驱动装置解决方案的有效编程方面提供帮助,并且已扩展到包括各种非常强大的命令。即使是极复杂的定位和同步功能,也可通过简单的命令触发。这些命令可作为后台任务完全自主运行。与典型的PLC系统不同的是:无论循环时间如何,中断功能都可以直接在固件内快速、实时地作出反应。使用MACS控制器以及ApossIDE开发环境,可以为用户带来巨大的附加价值。使用ApossIDE,所有MACS部件都可以自由灵活地进行编程。这样,驱动装置就能准确地按照应用命令中所要求的运动轨迹来运行。这不仅能更快地获得结果,同时也大幅缩短了开发时间,从而提供了关键的竞争优势。附加功能还包括具有数据记录功能的智能示波器、用于创建路径轨迹的图形曲线编辑器、编程模拟器以及各种编程范例。