maxon Story

物料搬运设备

主题

2022 Parvalux equipement de manutention22022 Parvalux equipement de manutention2

如果您的业务涉及制造、仓储或配送,那么物料搬运可能是您每天都要处理的任务。任何仓库或工厂作业是否能平稳运行,全都取决于原材料、部件和成品材料是否能得到高效、安全的处理。如果能做到这一点,就可以帮助企业获得真正的竞争优势。

Template DriveTech 1500x1000 parvalux manutention3

优化工业运营的搬运设备

我们生活在一个24小时无间歇的经济体系中,成功实现“全天候”(always-on) 运营的本质便是通过合适的设备维持高效的流程。物料搬运设备有许多种类型:从各种手动装置,到专门用来搬运鼓形桶、卷盘、包裹和玻璃等的电动化系统。位于作业流程中正确位置的合适搬运设备不仅能够节省工作时间、提高生产力,还有助于保证工作人员的健康和安全。

Packline Materials Handling公司总部位于英国普尔,这家公司从1993年开始一直致力于设计和制造起重和搬运设备。这家公司专门用来处理不锈钢卷筒、卷盘和鼓形桶的“Compac”系列搬运设备,非常适合用于洁净室环境。Packline如今已成为食品、饮料、乳制品、制药和医疗行业物料搬运设备的领先供货商。在开发定制物料搬运解决方案方面,这家公司在全球范围内享有令人欣羡的声誉;Packline的解决方案也协助其客户提高生产力并享有真正的竞争优势。

“我们已与Parvalux合作多年,他们是我们最信任的合作伙伴”

适合应用需要的驱动装置

Packline最初在2006年与Parvalux取得联系,当时他们正在寻找一名新的驱动系统合作伙伴。为了符合Packline产品范围所需的性能规格,Parvalux对其PM5063 DC电机和GB4齿轮箱组合进行多项调整和修改,并制造了一台样机送到Packline,以便其研发团队进行测试和评估。这款产品组合非常成功,充分展现了Parvalux驱动装置的高性能和可靠性,直到今天仍是Packline的指定产品。

Packline公司总经理Paul Winter说:“我们已与Parvalux合作多年,他们是我们最信任的合作伙伴。他们乐意花时间真正了解我们努力实现的目标,并根据我们的需要开发出优异的驱动装置解决方案,一再巩固了每一名Packline客户期望我们品牌所传达的‘可靠性是标配’讯息。” 

作者: maxon France

© by © maxon motor ag