maxon Story

工业4.0的运动控制

主题

Template drivetech 1500x1000 motion control.jpgTemplate drivetech 1500x1000 motion control.jpg

要打造能充分体现工业4.0承诺的灵活联网生产系统,智能运动是不可或缺的第一步。这是运动控制解决方案的主要贡献,可以实现任务的自动化,从而提高生产力、可靠性和安全性。


数据和数字化工具是推动第四次工业革命的引擎,目标在于在组成生产单元的各个不同系统之间建立起前所未有的先进互连。随着物联网时代的来临以及各种新的机器对机器通讯标准的发展,工业4.0为预测性维护和实时控制生产流程等新型应用敞开大门。


随之而来的转型旨在应对商业竞争力的挑战,同时也力求跟上不断变化的消费模式。例如,可以依照客户的要求修改自动化生产过程的特定参数。 

Motion control 1500x1000


电动化:智能自动化的推动力


要在中短期内实现工业4.0的承诺,强大且可靠的生产系统必不可少。这反过来又需要采用值得信赖的高性能机电一体化技术。在面对工业所面临的各种挑战时,电动化和运动控制与以往任何时候都更加重要。


所采用的解决方案不仅会影响最终机器的组装,还会影响它们的功耗、可靠性和运转率。因此,它们对于提高生产力和质量有直接的帮助,因为成功的自动化可以确保生产过程符合设计工程师给出的指令。另外,采用这些解决方案之后,就可以将操作人员重新安排到其他更具附加价值的任务,从而进一步促进技能发展。



集成电子装置的电机——高性能触手可及


作为maxon产品范围的新成员,集成电子装置的IDX电机可提供显著优势。IDX不仅易于使用,具有自动化设置功能、启动快速、维护简单等特点,而且性能也极高。这款集成位置控制器的无刷电机可提供最大连续转矩和高转矩密度(与其他同尺寸产品相比,性能提高20%)。此外,IDX的尺寸结构更小,成本效益也高于目前市场上的同类产品。电机的高端设计也包括一个防护等级达到IP 65的外壳。您可以在IDX的专属网站中找到这款电机的所有详细信息。

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes agriculture IDX56 IP65_


全新的Parvalux减速电机产品范围


为了扩大我们为工业自动化提供的电动产品范围,maxon法国已在2019年底将Parvalux系列减速电机纳入了我们的MDP产品范围(在maxon集团于同年收购Parvalux之后)。maxon法国现在拥有一系列产品以及一个专门的团队,可帮助您为皮带式输送机、自动门和百叶窗、包装机械等各种系统选择电动化方案。请访问专属网站或联系maxon法国团队,以获得更多关于Parvalux产品范围的信息。


MDP产品范围可提供直驱电机(包括滚轮或旋转台),且可作为无框套件提供,包含用于自动化系统集成的电路板。我们也可以提供已封装形式的产品,并提供多种组件(不锈钢)和认证(IP65)选项。

Template drivetech 1500x1000 motion control 5


多技术电机、自动化和HMI


用于智能运动的MDP产品范围包含各种标准和定制的运动控制解决方案,可以后续根据需要进行调整。


在整个项目过程中,您都将得到我们专业设计部门的协助,该部门的任务是帮助您完成所有与设计解决方案或验证各种规范相关的事宜。他们的作用是帮助您制定出一套能够以最佳成本实现现代化运营的系统,以便您能够从潜在的短期投资回报中获得更高的收益。


请告诉我们您的电动化解决方案应该具有哪些特性(例如轴数、需要的电机技术、集成电路)以及自动化参数(伺服、总线、编码器类型等)。我们将根据您的需要,帮助您找到最佳的部件组合。


例如,一台无刷减速电机配备带编码器的30 W丝杠并搭载定位板和7英寸人机界面屏幕,总售价约6600欧元(不含增值税),包含启动支持服务、编程支持、维护管理培训和现场访问。


又比如更复杂的运动控制方案,包含四台集成电子装置的步进电机和一套专用的PLC系统,总售价约10,000欧元(不含增值税),同样包含启动、编程和维护培训。


在这两个案例中,编程元件都由一名项目经理进行监督,他负责描述和分析您的需求、创建接线图、分配I/O、在Codesys中创建人机界面、进行测试、调试和编译文档。在启动之前,我们内部的设计部门也会严格监督在测试平台上所进行的测试和设计验证。根据需要,该部门也可以开发定制的驱动解决方案。

Template drivetech 1500x1000 motion control 4.jpg


自动化专业公司提供的完整运动方案


为了提供完整的方案,maxon法国选用来自其他合作伙伴的PLC、驱动装置和人机界面;他们都是从市场上精挑细选出来的最优秀的专业供货商。因此,我们可以按照每个要求来调整我们的服务内容,让所有中小企业都能受益于工业4.0所带来的优势。


三十多年来在复杂系统集成中所获得的经验,让我们能提供各种交钥匙型的运动控制解决方案。maxon法国为您处理解决方案所需的一切。根据您的需要,我们可以协助您完成各种任务,例如电气工程设计、机柜配置、接线布局或现场总线连接等。


今天,maxon法国的即插即用型多技术MDP产品已广泛应用于各个领域,例如:包装、食品加工、纺织、塑料、印刷、半导体、医疗技术、机器人探测车和航空航天领域。只要是涉及动力、精确性和可靠性的自动化应用,都可以找到它的身影。

作者: maxon HQ