maxon Story
为钻孔进行最后精整


无论多小的钻孔也能臻至完美: Microcut公司展现如何成功填补小众市场的空白。这家来自伯尔尼的公司里的工程师们为了打造机器产品,经常造访maxon的在线商店。
钻孔精密加工——听起来并不是什么特别惊人的业务领域。然而,在位于瑞士伦瑙的Microcut公司里,员工们将这项技术发展臻至完美,他们也因此成为全球热门的专业人员。他们称这项技术为“Microcut Bore Sizing”(Microcut钻孔整形)。简而言之,就是精密修整极小的钻孔。这里说的极小,是真的非常小:通常是微米级别的尺寸。最小的钻孔仅0.015毫米,连一根人类的头发都穿不过去。“我们本身并不进行钻孔,我们只修整已存在的孔”,Microcut的工程师Adolf von Burg准确地做出说明。尤其在医疗技术、光纤技术和汽车工业等领域,完美的钻孔非常重要——通常可以想到的有比如医用注射针、超小型喷嘴或是微电子技术中的装配仪器。
一般人可以将这个加工技术看成一种磨削过程,在专业术语中称之为“珩磨”。珩磨技术常用于例如汽车发动机汽缸制造过程中。只有当汽缸内部呈完美的圆形而且极为光滑时,活塞才能顺畅平稳地上下运行。Microcut的任务就是如此,只是专注在更小的尺寸上。他们根据现有钻孔的直径大小,将一根像针一样的棒子或金属线穿入孔中,这根棒子或金属线都配备有极细小的金刚石颗粒或包覆一层液体金刚石悬浮液,然后通过精准的旋转以及金属线在孔洞里的纵向运动,将钻孔扩大、对中、修整得更圆或打磨得更光滑。
这家小型公司根据客户订单的要求,在伦瑙使用自己的机器来加工工件。然而,他们的主要业务领域是研发这类机器,并销往全球各地。“我们主要是机械制造商,”Adolf von Burg说道。Microcut每年售出大约5到10套客户订制的系统。“我们没有什么好抱怨的,我们的产品的需求量非常大,我们的技术也越来越常被用在较大的钻孔上,例如毫米规格的孔。”
Microcut在自行研发机器时,偏好使用maxon的电机。研发工程师Thomas Kohler说:“在我们公司,使用maxon的元件已经是传统了。”在使用寿命、可靠性和精度方面,maxon的无刷DC电机无人能及。而对于齿轮箱、编码器和控制器等组件,Microcut也采用瑞士驱动专家的产品。Adolf von Burg作为这家公司的采购人员兼工程师,使用maxon在线商店已有一段时间了。“其中一项很大的优势是,我可以直接看到产品的库存量和价格。在线商店非常实用,而且设计结构清晰。”此外,Microcut的工程师们也经常使用在线配置和组合元件的功能。“的确是一个非常有用的工具!”
此外,maxon不仅是Microcut的供应商,同时也是其客户。这家来自伯尔尼的公司为maxon motor在塞克绍制造的小型陶瓷零件提供钻孔加工服务。