maxon Inside

maxon与战略合作伙伴ANYbotics

主题

ANYbotics templates 1500x1000 1ANYbotics templates 1500x1000 1

以火星电机闻名的驱动装置专业公司maxon与机器人技术初创公司ANYbotics联手合作,并为自主型ANYmal检测机器人提供驱动系统。这款机器人即将大量上市。maxon也将从这段合作关系中受益,因为ANYbotics无疑是这个领域中最成功的年轻公司,可提供重要的机器人技术专业知识。

新闻稿,2020年9月15日

稳固的合作关系:maxon与ANYbotics正在展开长期的密切合作,这将有助于巩固瑞士作为机器人技术主要基地的地位。两家公司所做出的决定之一是:作为全球驱动装置专业公司的maxon未来将负责ANYmal执行器的研发和生产。ANYmal是一款自主型四足机器人,设计用于检测工业系统,并且未来还能执行特定的危险维护任务。这款机器人能够克服比如台阶和斜坡等难以攀爬的设施,并广泛应用在各种工业行业中。

在这段合作关系中,maxon集团投入60年来取得的驱动技术经验、提供全球生产基础设施以及成熟的工艺流程,并利用极具竞争力的高性能驱动系统协助推动ANYmal的商业化生产和营销——每台机器人中使用12台电机。“我们在maxon找到了理想的合作伙伴,在我们从小批量转为大批量生产的过程中能为我们提供所需的驱动技术。有了maxon的专业知识和基础设施,我们将能进一步改良我们的机器人核心元件,并拥有最先进的生产方式”,ANYbotics的首席执行官Péter Fankhauser表示。

ANYbotics最近赢得了2020年瑞士经济大奖(Swiss Economic Award),并被选为瑞士最佳的高科技/生物科技类初创公司。这家公司在机器人技术方面拥有宝贵的经验,而这个领域可以为maxon带来极大潜能。maxon集团首席执行官Eugen Elmiger说:“通过与ANYbotics的合作,我们正在融合不同领域的专业知识。初创公司的创意以及灵活应变能力与maxon集团稳定的全球工业环境相辅相成。通过双方的合作,我们将创造出前所未见的高能效智能机器人驱动装置。”

为了进一步巩固合作关系,两家公司在地理位置上也更加接近:总部位于上瓦尔登州的maxon将在苏黎世欧瑞康区 (Oerlikon) 的ZURI.CH CAMPUS园区设立一间实验室,相当邻近ANYbotics。双方的工程师和技术人员将在这里会面,讨论项目的进度。此外,maxon也打算利用这间实验室来与苏黎世联邦理工学院和苏黎世大学建立更密切的联系,为年轻工程师们提供技术支持、工作空间并招募人才。正如Eugen Elmiger所说:“我们已经积极参与苏黎世和卢塞恩一带的职业教育。通过这间新建的实验室,我们将能从更好的位置来协助驱动技术领域的年轻人才。”

ANYbotics templates 1500x1000 2