Young Engineers Program

maxon为Flybotix提供无人机驱动装置

主题

Template 1500x1000 Flybotics 1Template 1500x1000 Flybotics 1

驱动装置专业公司maxon与无人机设计初创公司Flybotix强强联手,为新型检测无人机研发性能卓越的BLDC电机。凭借通过这一项目以及其他众多项目所积累的专业知识和经验,maxon正在进军越来越注重元件可靠性和品质的新兴无人机市场。

以两个螺旋桨取代四个螺旋桨——受到这一概念的启发,初创公司Flybotix研发出ASIO检测无人机,并期望不久之后能够风靡市场。这种适合工业设施环境的室内无人机以获得专利的驱动系统为核心,驱动系统由maxon无刷DC电机提供动力。maxon在与Flybotix的密切合作中研发出多款电机,在重量和性能方面均加以优化,并专门为此应用进行了调整。如此一来,ASIO不仅能延长执行任务的时间,还能扩大所能达到的范围并节约成本。“没有maxon的卓越工作,我们的无人机也无法达到世界一流的性能水平”,Flybotix公司首席执行官Samir Bouabdallah说,“我们很荣幸能与maxon建立合作伙伴关系,并将进一步加深和巩固双方的合作,推动无人机的商业化生产。” 

Flybotix是一家总部设于瑞士洛桑理工学院 (EPFL) 科技创新园内的瑞士初创公司,maxon在这里也设立有一间实验室。首席执行官兼创始人Samir Bouabdallah曾参加过EPFL以及苏黎世联邦理工学院 (ETH) 的无人机技术项目,在此方面已积累了15年的丰富经验。他带领团队研发的驱动系统是一套通过算法进行控制、具有双自由度的驱动和转向机构。“这套系统使无人机具备像直升机一样的空气动力学性能以及像四旋翼直升机一样的机械稳定性。”ASIO的四周包覆有一个防撞的泡沫环,因此可安全进入狭小空间内进行检测。无人机配备机载摄像头,遥控器上也配备高品质显示屏,有助于无人机操作员控制无人机在储油罐、地下矿场或发电站等危险区域内安全飞行。

对于无人机,电机不是唯一重点

无人机 (UAV) 市场虽然是一个新兴市场,但却非常活跃——许多像Flybotix一样的初创企业纷纷参与其中,并且还在持续不断扩展到检测、农业、安全及运输等领域的应用中。在积累了初步的行业经验并且不可避免地经历过一些挫折之后,市场上对于无人机及其部件的安全要求也在不断提高。

maxon可以提供无人机所需的高品质驱动装置,并拥有丰富的专业知识和经验,能针对无人机行业的具体要求研发专用的无人机电机。在2019年的一个特殊项目中,maxon就已制造出首批驱动装置以及适配的ESC(电子速度控制器)。在无人机市场中,电机并非唯一的关键因素。更为重要的是确保BLDC电机、电机控制器及适配的螺旋桨之间能够完美协作。只有这样,才能保证充分利用推进力并最大程度地发挥能源效率。也正因如此,maxon工程师从一开始就希望尽可能向Samir Bouabdallah这样的专家学习并极力促进知识交流。随着经验的不断积累,maxon现在已准备好在迅猛增长的无人机市场中为客户提供量身定制的驱动装置和系统。  

顺便说一句,目前最著名的无人机要数计划于2021年在火星上首飞的“机智号”(Ingenuity) 无人机,这台无人机中就使用了六台maxon DC电机。

Template 1500x1000 Flybotics 1

Flybotix: 
Flybotix Inc.是一家位于瑞士洛桑的初创企业。这家公司研发出适合工业设施的ASIO检测无人机,并于2020年底投放市场。Flybotix的愿景是实现无人机自主导航、检测周围环境以及互动。这家公司的团队目前虽然只有10人,但却已跻身瑞士最佳初创公司前100名的行列。Flybotix目前已得到以下机构的支持:Venturekick、瑞士ESABIC、瑞士科技创新署 (Innosuisse)、瑞士沃州以及Platinn平台。该公司的联合创始人兼首席执行官Samir Bouabdallah博士是著名的无人机技术专家并且在此领域拥有超过15年的经验。Flybotix公司的主要合作伙伴包括:maxon、Solvay、SGS、HEIG-VD、EPFL。
www.flybotix.com

Template 1500x1000 Flybotics 2

瑞士高品质驱动专业公司

maxon是有刷和无刷DC电机的开发商和制造商。其产品范围还包括齿轮箱、编码器、控制器以及完整的机电一体化系统。maxon驱动装置适用于要求特别高的任何地方:比如maxon电机已在火星上为NASA的探测车提供动力;另外还涉足便携式手术设备、人形机器人以及各种高精度工业应用。为了在这个严峻的市场中保持领先地位,本公司年营业收入有相当大的比重投入到研发领域中。maxon在全球九个生产基地共有3000多名员工,并在30多个国家设有销售公司。

作者: maxon Expert