maxon Story

飞向太阳

主题

Solar_Orbiter_artist_impression_ESASolar_Orbiter_artist_impression_ESA

2020年2月,太阳轨道探测器 (Solar Orbiter) 开始执行任务,为科学家们提供有关太阳的新数据。瑞士的研究和工程机构在这个太空探测仪的设计制造过程中发挥极为重要的作用——maxon也为这个太空探测仪提供多台驱动装置。

虽然太阳对于太阳系内行星的发展有着决定性的影响,并左右着我们的天气和日常生活,但我们对它仍知之甚少。例如,太阳风里隐藏着什么秘密?是什么导致太阳耀斑爆发?还有,由带电粒子组成、规模远超太阳系的气泡状日球层是如何产生的?

2020年2月,欧洲航天局ESA成功发射一颗太阳轨道探测器。这是欧洲航天局(ESA)与美国航空航天局(NASA)的一个合作项目,也是太阳研究领域内一个非常重要的里程碑。在经过三年的飞行时间之后,太空探测仪才会开始真正的工作。太阳轨道探测器会飞到离太阳约4500万公里处,比最靠近太阳的水星还要近。可想而知,面对太阳的那一侧温度将非常高:超过摄氏500度。因此,将采用一个隔热罩来保护探测器上昂贵的仪器,并且只有在需要进行测量时才会开启隔热罩上的盖子。

其中一种仪器是X射线成像光谱望远镜 (STIX),主要用来更精确地观测太阳耀斑,甚至可以在未来预测大规模耀斑的发生。STIX由瑞士西北应用技术大学 (FHNW) 与多家瑞士工业合作伙伴合作研发而成,其中之一是Almatech。而由maxon生产的瑞士驱动装置也被应用在X射线望远镜中。

Solar_Orbiter_sunshield

太阳轨道探测器的隔热罩上有多个观察孔,测量仪器可以通过这些观察孔观测太阳。

两台专门进行了调整的13 mm直径DC电机用来驱动一片铝制减震网,并视需求将其移到STIX的30个检测器前方。这些微驱动装置平行放置和接线,可以共同运动,也可以单独运行,从而确保在为期五年的任务执行期间持续顺利运转。该设计是以即将应用在ESA的ExoMars探测车上的微电机为基础。在挑选驱动装置时,重量轻、能源效率高并且具备优异的抗振动能力是其关键要求。

Almatech ATM
RE13_Motor
Almatech ATM
RE13_Motor

maxon的RE 13 Dc电机是一款适用于太空应用的驱动装置:这款电机的大直径款型(RE 20和RE 25)已用在NASA探测车任务中。空心杯绕组以及优质磁体可以提供远超90%的效率。这款驱动装置是专为太阳轨道探测器项目量身定制,并采用特殊的润滑系统和导线。

1/2

“要研发出一种从未制造过的设备,这的确是一个非常巨大的挑战”

Almatech公司的四位工程师长期致力于STIX系统的研发。“要研发出一种从未制造过的设备,而且同时还必须通过测试来证明其功能可靠,这的确是一个非常巨大的挑战”,项目总经理Fabrice Rottmeier说道,“但同时,能够参与研究宇宙和生命起源的科学项目,对我们来说也是一种极大的激励。”

在太空探索项目中,重量是相当重要的。maxon电机的优势在此彻底展现。Rottmeier说:“使用maxon驱动装置,我们可以制造出重量不到200克的隔热板,而且能够毫无问题地克服例如发射时的巨大震动。”此外,maxon DC电机的稳定可靠性及著名的高品质也是决定性要素之一。还有一点:“maxon的工程师能随机应变提供灵活的支持服务,真是非常出色。”

Image Copyrights
ESA; C. Carreau; maxon Group

作者: Stefan Roschi