maxon Story

如何选择机电一体化合作伙伴

主题

TEMPLA~3TEMPLA~3

机电一体化合作伙伴的选择对于电动医疗设备的设计和研发极为重要。技术方面的要求、创新的生产力、法规、组织敏捷度,或是客户关怀:到底有哪些重要标准?Virginie Mialane是maxon法国的医疗技术市场经理,作为机电一体化专家,她为我们提出一些关于如何选择正确项目合作伙伴的建议。

您认为,机电一体化在未来几年内会有哪些关键问题?

Virginie Mialane:目前有一个热门议题就是P4医学理念,具体是指预见性(Predictive)、预防性(Preventive)、个性化(Personalized)以及参与性(Participatory)。患者正在成为自身治疗的积极参与者,并变得越来越独立。机电一体化是这种现代化医疗理念的重要工具,未来无论是医疗人员还是患者都会用到。

精确性和可靠性

机电一体化的功能是用于执行动作。在医疗设备中,这种动作必须非常精确。而且为了患者的安全,还必须提供最大的可靠性。例如,机电一体化是外科手术机器人设计中的关键因素,因为机器人的动作必须尽可能忠实地遵循外科医生的动作,而且必须轻松有效地为外科医生提供手感反馈。同样,用于药物输送设备的机电一体化系统对于正确分配药物剂量也发挥着重要的作用。

Template drive tech 15000x100 3

小型化

市场对于特定机电一体化系统小型化的需求不断增加,例如外科手术机器人、有源植入物,以及药物注射设备。然而,电机的小型化是一项相当复杂的工作,仅少数电机制造商有能力在实现小型化的同时还能维持所需的质量水准和可靠性。目前已展开大量研发和产品开发工作,旨在获得最理想的小型化电机及其部件。例如在maxon法国,我们可提供尺寸只有4 mm的标准电机,重量轻达1.2 g(EC-4电机)。

电池容量

改善便携式医疗设备的电池容量,进而降低其耗电量,是与小型化目标相辅相成的紧迫问题。我们针对能量转换效率,对我们的解决方案进行了彻底改良。

人工智能

这是即将面临的下一个重大挑战:设计出能实时采取行动的智能系统。这些系统配备集成的传感器、与算法相连并与网络连接,能够例如识别电动、联网注射器中的药物种类,并根据由传感器实时传输的数据来注射最佳剂量。这些系统体现出即将来临的医疗物联网 (IoMT) 革命。

对于如何为电动医疗设备项目选择好的机电一体化合作伙伴,您有什么建议?

Virginie Mialane:就定义来说,合作伙伴是你可以信赖的人。这种信赖建立在客观标准之上。在我看来,在医疗领域中,好的机电一体化项目合作伙伴应该具备以下素质:

Template drivetech 1500x1000 2

1.从一开始就从生产方面来思考

选择一名从项目一开始就会思考生产的实际可行性的合作伙伴,是快速获得有效产品的最佳方法。产品采用个性化设计,所以必须尽快将生产可能性列为重要考虑因素。在研发之前就考虑生产过程,可以预测生产成本,这是确保项目长期成功的要素之一。在maxon法国,由于我们的主要业务活动牵涉到系统的生产,因此我们从一开始就将这些要求纳入考量之中。我们设立了一个专门进行医疗设备机电一体化的工程师团队;我们可以做到这一点,是因为公司拥有自己的设计部门。设计部门、专门的生产准备团队以及生产车间,与我们的竞争对手相比,我们拥有这些强大的优势。

2.提供专业支持

一名好的合作伙伴,会在整个项目期间从头到尾一直陪伴左右。支持帮助发挥关键作用:与客户持续保持联系是项目经理和团队的基本职责。耐心倾听客户所言是了解和分析他们需求的最好方法,只有这样才能在项目推进过程中随时做出调整。在maxon法国,我们通过灵活的组织为每一个项目设立专门的团队,所有团队均由一名项目经理领导,从而让我们能够提供真正值得信赖的客户服务。

3.经验和生产设施

合作伙伴的丰富经验当然也是重要因素之一,尤其是在医疗领域。但是,这些关于制造项目开发的经验还必须搭配足够大的生产设施。举例来说,maxon医疗部门拥有面积广达2000 m²的新厂房,并且已通过ISO 13485 (2018) 标准认证,配备一间洁净室,完全专门用于组装机电一体化系统。

4.认证和法规

在医疗领域,监管方面也是项目开发时必须考虑的基本规则。如您所知,与医疗设备相关的各种法规都正在发生改变。从2020年起生效的新欧洲法规要求医疗设备的新项目必须遵守其中的规定。选择拥有医疗设备ISO 13485认证的合作伙伴同样也很重要,我们瑞士的maxon生产部门就符合这个条件。

结论

医疗设备的未来看起来前景无限,采用机电一体化技术的项目在未来几年可能会成倍增长。maxon法国拥有丰厚的经验,能够满足I至III级和IVDMD(体外诊断医疗设备)电动医疗设备在设计、研发和生产方面的所有要求。

 

 

作者: maxon HQ