maxon Story

电子商务与自动化

主题

Template DriveTech 1500x1000 automatisation & ecommerce IDXTemplate DriveTech 1500x1000 automatisation & ecommerce IDX

在整个电子商务产业链中,处处可见电动解决方案的身影。作为电子商务的坚定拥护者,maxon集团提供专业用于电子商务产业链各个阶段的驱动装置解决方案,特别是以IDX紧凑型驱动装置为核心的解决方案,帮助客户更快、更安全地完成电子商务交易。

Template DriveTech 1500x1000 automatisation & ecommerce IDX 2

物流部门中的AGV

电子商务与物流管理密不可分,缺一不可。毕竟,联网的AGV车队不仅能在大型仓库中穿梭自如,而且能在创纪录的短时间内精准找到所需的产品,还有比这更高效的解决方案吗?通过这些自动导引车,已经实现所有内部运输任务的自动化。它们能在立体仓库中从高处轻松地取货,然后将货物运送到输送链。为了满足订单备货时的高生产力要求,这些AGV必须:

  • 体积紧凑并具有高功率密度。机器人占用的空间必须尽可能少,以适合立体仓库中狭窄的空间环境。因此,它们需要的是既紧凑但功率不减的电机。
  • 符合SS1安全法规要求,可避开障碍物以及避免与操作人员发生碰撞。在驱动装置方面,则涉及到在电机和电子装置中使用集成的温度传感器,以防止过热风险。
  • 与车队中的其他AGV联网,以便能在同一个空间内同时进行调度。这一连通性可通过EtherCAT、CANopen或I/O总线通讯实现
  • 无论是否配备电子装置,无论适用于牵引、提升还是转向系统,IDX 56M电机都完全符合所有标准。
Template DriveTech 1500x1000 automatisation & ecommerce IDX 3

输送机

无论是辊式还是皮带式,输送机的任务都是负责将货物运送到操作区域,并在那里进行扫描等操作。在这个阶段内,维护带来的挑战具有决定性意义;毕竟,最轻微的故障都可能导致巨大的损失。因此,选择一套可靠的、可联网的驱动系统并最大限度地减少维护操作是关键。这样,无需靠近机器,可以远程控制配备集成电子装置的电机,并同时执行诊断或更新。

  • 借助通讯总线,可以远程控制IDX 56L电机系列产品,并简化您的所有维护操作。

包装机械

为了将货物安全送达目的地,需要对货物正确地进行包装并贴上标签。根据产品的尺寸和形状,包装机会使用多轴系统来完成这个阶段的工作。这类机械一般配备多台独立的电机,因此需要一台主机来同步过程链中的所有操作:这就是主控制器。在紧凑尺寸、维护和连通性方面,也存在重大挑战。

maxon的ZUB主控制器可协调IDX 56M或70电机的运行:当一台电机取回一个包装箱时,另一台已准备好用胶带密封包裹。

Template DriveTech 1500x1000 automatisation & ecommerce IDX4
Template DriveTech 1500x1000 automatisation & ecommerce IDX 7
Template DriveTech 1500x1000 automatisation & ecommerce IDX4
Template DriveTech 1500x1000 automatisation & ecommerce IDX 7
1/2

自动配送解决方案

准备好包裹之后,剩下的工作就是将其从仓库运送至客户地址。为此提供不同的自动配送解决方案可用。

Template DriveTech 1500x1000 automatisation & ecommerce IDX 6

无人配送AGV

在这个更加注重保持社交距离的时代,这些远程引导机器人已经证明它们的价值所在。它们能完全自主地从A点移动到B点,以完成托付给它们的配送任务。收件人只需要点击智能手机或使用二维码就能查看他们的订单。由于这些AGV需要与客户接触,因此设计方面非常重要。EC盘式电机是车盖板的首选电机型号,因为这款电机特别适合用在狭窄空间内。

wheel drive

辅助型AGV

这些机器人的主要任务是帮助配送人员运送包裹。与自动配送AGV一样,这些机器人的电机甚至必须比物流中使用的电机更紧凑,尤其是在车轮中使用的电机。此时可以使用IDX电机,或甚至可以使用maxon全新的车轮驱动装置设计——集成电子装置的电动车轮。

配送无人机

在2019新型冠状病毒病疫情期间,兴起一种终极无接触式配送解决方案:无人机配送。但是,它们会受到重量、周长等各种规定的限制。为了支持这种全新的配送方式,maxon研发出一系列专为无人机设计的全新驱动系统,并且满足最严格的安全要求。这些驱动系统功耗极低,并且可以提供较高的整体性能,从而延长飞行时间。

2020年初,电子商务已成为一个势不可挡的大趋势,并在2019新型冠状病毒病疫情期间成功展现它的强大威力。在这样的背景下,已在过去十年中始终保持快速发展势头的电子商务预计不会放缓发展速度;事实也恰恰相反。为了在保持高安全水平的同时更快地运送货物,这个行业必须依赖不断提高自身性能的自动化技术。面对这一系列的挑战,maxon集团持续创新,并根据物流4.0的发展要求提供合适的驱动装置解决方案。

作者: maxon Expert