maxon Story

来认识一下国际空间站上的漂浮机器人相机

主题

Int-Ball_ISS_maxonInt-Ball_ISS_maxon

来认识一下国际空间站 (ISS) 机组成员的新同事:一架自主摄像无人机。这个小小的球体可以拍摄宇航员们工作时的情景,而且这架无人机可以节省大约10%的宝贵工作时间。

在国际空间站里,宇航员们必须在失重状态下从一个模块移动到另一个模块。他们的工作十分忙碌,经常是刚做完一个实验,下一个实验就已经在等着他们。任务控制中心会向宇航员发出一个接一个的指令,宇航员必须严格遵照确切的指令完成每一个步骤。在这个过程中,宇航员会拍摄他的每一个动作,让地球上的专家们能实时进行监督,以确保宇航员依照指令正确地进行操作。这样的工作有时很乏味,并且会耗费大量时间。国际空间站上的项目安排得很紧凑,因此时间非常宝贵。在失重条件下进行实验可以得到有启示性的结果,并受到世界各地研究机构的青睐。

无人机越过宇航员的肩膀进行拍摄

现在,日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 提出一种可能的解决方案。这个机构研发出一款名为“Int-Ball”(船内球形机器人相机)的摄像无人机,可在日本“希望号”(Kibo) 实验舱内拍摄视频和照片。这架无人机可以自主移动,或者在地面人员的直接控制下移动,它的直径只有15厘米,可以在宇航员工作时从他的肩膀上方俯瞰并进行拍摄,与此同时并不会分散宇航员的注意力。

Int-Ball_ISS_maxon3

据JAXA估计,国际空间站内的宇航员目前需要花费工作时间的约10%来拍摄各类照片和视频。在未来,“Int-Ball”可以将空间站内的工作人员从繁重的拍摄任务中解放出来,并将关注重点重新转移到实验和修复等更为重要的方面。其目标是将宇航员的拍摄工作量降低到零,并提高宇航员们的行动自由度。如果在国际空间站中使用“Int-Ball”,地面研究人员能以国际空间站宇航员的视角进行观察。

在“Int-Ball”内部,有一个配备三轴反作用轮的三轴控制单元,用于控制无人机的姿态和稳定性。每一个反作用轮都通过一台安装在控制单元内部立方体之下的maxon无刷EC 10电机进行驱动。另外,控制单元依次连接到十二个螺旋桨,通过这些螺旋桨可控制无人机的位置。

在无人机内部,还安装有由东京大学研发的、名为Phenox的导航摄像机,这台摄像机会处理安装在“希望号”上的3D标记图像,并据此估算自己的位置。

“我们希望未来的Int-Ball型号也能在空间站外与宇航员们一起工作。”

目前,这套系统仍在持续研发之中。事实上,JAXA已计划进一步改进“Int-Ball”无人机。“我们希望未来的Int-Ball型号也能在空间站外与宇航员们一起工作。”JAXA的一名工作人员说。

总的来说,maxon驱动装置的品质始终稳定如一,只需稍作调整就可以在真空环境下可靠地工作。

图片版权
JAXA

作者: maxon HQ