maxon Inside
研发自己的控制器?
在maxon,我们经常听到经验丰富的工程师们谈论为他们的应用研发自己的控制器,他们认为这是一项简单轻松的任务,因此也是一种更经济的选择。但真的是这样吗?
电机控制器的售价通常并没有体现全部研发成本;但与看似昂贵的现成电机控制器解决方案相比,客户常常会被购买单个部件和定制驱动装置的初始低廉售价所吸引。如果仔细分析,就会发现:现成解决方案中有许多隐藏的“集成”优势。
长期的经验
电子元器件(尤其是输出级驱动装置)的应用提示看起来似乎仅提供一种简单的解决方案。但在很多时候,这只是事实的一部分,因为需要大量深入的设计经验,才能设计出满足应用的所有要求的完整解决方案,并最终成为经过行业验证的可靠解决方案。maxon公司的工程师可以从超过25年的控制器和输出级设计经验中获益,直接设计出完整解决方案。现在,已有超过150万台控制器投入使用,这一事实表明,目录产品和定制解决方案目前都已高度工业化并具有相当的可靠性。
- maxon的设计经验 = 首次运行就能符合各种要求的基础
极其紧凑的尺寸
输出级设计不仅需要驱动装置芯片组,还需要大量用于电流测量、接口连接、DC/DC电源等的外围部件。大多数maxon控制器都基于maxon ASIC,它通常可以替代50-100个标准设计的外部部件。
- maxon ASIC = 使部件和组装实现高度小型化和低成本的基础。
废弃管理
尽管设计看起来已相当成熟和完善,但部件始终面临达到“寿命终结”并且制造商停止生产的挑战。在这种情况下,就必须持续监控部件市场,并尽快采取相应的措施。在很多时候,这意味着必须找到一种替代产品,而且即使替代产品的数据表显示其拥有与被替代产品相同的技术数据和引脚分配,也必须验证这个新部件是否合用。这最终可能导致持续研发、验证以及生产和测试设备调整等隐性成本。在maxon,有专门的工程师会持续进行监督。maxon已建立非常专业的部件废弃管理体系。
- maxon的专业废弃管理 = 在整个使用周期内及时找到具有相同技术数据的产品的基础。
持续的控制器研发
我们一直致力于新的控制设计和部件,并将它们引入工业化的新产品中。这就可以确保所有maxon控制器都能提供强大的功能并且适合日常使用。但同时,这也要求对新的产品线和功能进行持续研发,而不仅仅专注于单一的短期需求。maxon拥有一支由控制、硬件和软件工程师组成的多元化团队,并长期致力于产品研发工作。
- 持续的产品研发 = 及时提供全新解决方案的基础。
质量控制和责任
maxon可以承担全部责任,并提供满足最高质量标准要求的电机、齿轮箱、编码器和控制器组合解决方案。
- maxon是完整产品和系统供应商 = 承担全部责任的基础
稳赢秘诀:
maxon EPOS4 Module和ESCON Module是完美的折衷方案。不必操心运动控制和输出级设计,只需要轻松地将这些极其紧凑的模块插入您设计的基础电路板中,并根据额外的应用要求或特殊标准进行调整即可。这样,我们就能与您各展所长并共同承担责任,从而为您的最终产品找到一种最佳、最快的解决方案。