Expert blog
Delta绕组与Y型绕组布局
![EC4pole30_cutted](/assets/public/caas/v1/media/71046/data/894c655ad5ecd3c0f86a5921863a2e98/portrait_ratio3x4/576/ec4pole30-cutted.jpg)
![EC4pole30_cutted](/assets/public/caas/v1/media/71046/data/894c655ad5ecd3c0f86a5921863a2e98/landscape_ratio16x9/1920/ec4pole30-cutted.jpg)
尽管绕组布局在电机选择中并没有相当关键的作用,但这仍然是需要注意的重要信息。
maxon的菱形绕组可分为三个部分绕组,各个部分绕组之间相互偏移120°。部分绕组可采用两种不同的方式进行连接——“Y”型或“Δ”型。
如果是一个Δ电路,则可以获得跨W1、W2、W3线圈施加的总电压。因此,在具有高速性能的电机中常常会用到Δ电路。
另外,在Y型电路中,所得到的并不是施加的总电压,而是由于星形接法中心点而在2个绕组之间产生的分压器效应。采用这种电路的电机通常转速常数较低,但转矩常数较高。在maxon的EC-Flat盘式电机和EC-I电机中通常可以看到这样的绕组。
如果您希望知道您的电机是采用“Y”型还是“Δ”型绕组布局,欢迎致电我们遍布全球的销售工程师进行咨询。如果您不确定具体的联系人和联系方式,请访问我们的网站,以联系我们的本地专家。