maxon Story
包装行业面临的挑战


在环境问题所带来的压力之下,包装行业正在努力重组。生活风格的改变和原材料价格上涨,更是成全了这样的变迁。有鉴于这个以食品加工为主的行业预计在未来几年内的市值将高达数千亿美元,因此风险相当高。在接下来的10年里,包装行业必须克服哪些挑战,才能保持竞争力?尤其是在所使用的技术方面。本文中将做出一些回答。
包装行业陷入相互矛盾的需求之中。在一个要求不断提高产量的环境中运营,同时必须有利可图。此外,外界也期望此行业能在环境责任方面付出必要的努力,因此会审查其所有工艺流程并更新其原料。可以个性化定制的包装、可100%回收,甚至可制成堆肥或可食用:这个领域势必要进行重组。这项任务急需高性能机器,因为包装对于品牌宣传和新产品上市都有决定性的影响。
因此,这个行业的健全发展也伴随着主要的工业问题:包装界需要能够带来更高盈利并且符合环境要求的解决方案。
采用高性能机器设备
包装领域中的机器设备在不断发展。即使如此,出于成本问题,许多公司仍然无法跟上变化的速度。鉴于盈利能力取决于生产速度,驱动电机尤其成为最重要的发展领域;同时,与完全更换设备相比,成本也更低。
紧凑、高效的电机
提高生产线的速度和盈利能力,意味着配备采用紧凑型高性能驱动装置的自动化包装机。例如,在标准机型中,无刷IDX电机具有集成的位置控制器,可以自动进行调整。这些紧凑型驱动装置的持续额定转矩为794 mNm,额定转速则达到6000 rpm,从而成就了较高的功率密度(308W)。除此之外,它的供货时间也非常短(约4周)。
结果是:
- 您的包装机在生产速度方面表现更佳,并且维护需求低,
- 您的供货时间得以缩短,
- 我们的IDX系统能解读您机器设备的公共通讯总线,有助于优化您的研发周期。
远程维护
随着IoT(物联网)的发展,工业机器设备的远程维护也跟着进入新次元。然而,上游和扩展型通讯总线已经能让电机驱动装置和控制器(计算机或自动化系统)相互通讯。
在生产单元里,传统的形式通常会通过互联网连接远程为机器设备和电机的管理系统进行编程。在加入智能传感器之后,现在除了能执行传统的远程维护作业之外,还能进行预测性维护。收集数据的目的是为了尽量减少停机。在这两种情况下,远程维护都可以降低停产风险,进而避免盈利缩减。这是在机器和电机的技术部件上都可能发生的风险。
此外,归功于CANopen和EtherCAT通讯总线,可调式数字量和模拟量输入和输出都可以根据不同的设备特性进行调整。再者,还提供直观式调试软件,如免费的数据库。
选择能适应现有环境的电机
创新技术经常导致需要更换所有机器。这对于机器设备贬值缓慢的工业领域来说,通常不是一种选择。为了避免必须做出这种选择进而削减盈利能力,可以将新电机集成到现有系统中。
因此,无论您正在使用哪一种解决方案,都可以在我们的在线选型程序中模块化配置IDX系列,使其适合您目前使用的机器设备。
灵活、创新、环保的机器
环境问题正迫使包装行业进行自我改造,尤其是通过使用更环保的材料(能源密度更低、更易于回收)。也就是说,制造商正在将再生塑料纳入产品系列中,并特别投资于研发工作,以找出替代解决方案。
为了满足瞬息万变的市场需求,包装行业依赖采用灵活个性化定制电机系统的机器设备,以便能更轻松地改变工艺流程。为了这个目的,必须考虑几个因素:
- 能够快速测试电机:IDX电机可在4周内供货,相比之下,市场平均水平为19周。这一点对于机器维护也非常重要。供货速度快,电机的模块化设计也是重要关键。因此,这是一个极具竞争力的解决方案。
- 内部温度控制对于像IDX这样的执行器来说至关重要,这种执行器必须能在一个运动周期中的有限时间内以过载状态运行。IDX可以避免电机绕组和电子装置因内部温度传感器和自动降额或停机而受损。可配置的持续和峰值电流限制也让机器制造商或操作人员能依据应用要求来调节输出转矩。
- IDX可提供高性能CANopen或EtherCAT总线接口;PLC通常会使用这些接口来向驱动装置发出动态命令,以及收集过程数据。另外还有一个额外的USB端口,用于通过maxon的EPOS Studio软件执行首次调试或测试。如果应用不需要实时数据交换,甚至还可以在maxon的“EPOS Command library”和Windows或Linux系统环境中(例如计算机、Rapsberry Pi),通过CANopen或USB向IDX发出命令
如今,包装行业正处于其历史转折点。各家企业比以往任何时候都更需要可满足品质和产能要求的高性能机器设备。maxon正在研发更强大和可靠的驱动电机,以迎合行业变迁的需要。一如既往,maxon专注倾听客户的需求。