Expert Blog

高温下的DC电机

主题

熟悉maxon目录和技术规格的用户会注意到,我们的电机规格中对最高环境温度和绕组温度均做出规定。大多数DC电机的最高环境温度在85°C到100°C之间,最高绕组温度在100°C到125°C之间。为什么有这样的规定?

首先,环境温度与绕组温度之间有差异。输入电源分为电压 (V) 和电流 (A)。电压决定速度,电流则决定转矩。在使用过程中,电流会在绕组中产生热量。这意味着:当电机在规定的最高环境温度下运行时,它无法像在正常车间温度下那样高效工作;否则便可能会烧坏。

有哪些问题与热量相关?

在电机内部有一个由永磁体和电磁铁(也就是电机绕组)产生的磁路。永磁体和绕组都会受到热的影响。在温度达到160°C左右时,钕磁铁便会开始退磁,它们的磁性会变弱。遗憾的是,对电机进行冷却并不能撤销这种效果;这是一种永久性的退磁。绕组包裹在能为其提供稳定性和绝缘性的绝缘漆中。当温度上升到160°C以上时,绕组上的绝缘漆便会软化,绕组可能会变形、发生摩擦并导致绝缘层磨损,进而造成短路和电机故障。极高的温度会导致绝缘漆和绝缘材料熔化,这也会造成短路。无论是哪一种形式,最终的结果都是一样的:电机损毁。

maxon高温电机

然而,在某些环境中必须使用可以承受更高温度的电机,例如需要钻入地心以获取石油、天然气或地热能源等的装置,或者飞机发动机上的阀门执行器等。maxon为这类环境设计了一系列DC电机。maxon的无刷HD (Heavy Duty) 产品系列可以在最高200°C的环境温度下运行,最高绕组温度可以达到240°C。

这些电机如何在高温下运行?

maxon HD电机中的磁体采用钐钴 (SmCo) 材料制成。钐钴稀土磁铁需要达到更高的温度才会开始退磁。绕组中所使用的铜线的绝缘也具有更高的额定温度。最后,浸渍漆的额定温度也要高出普通漆许多,以确保绕组在整个工作温度范围内保持稳定。

为什么不让所有的电机都能达到更高的温度呢?

制造高温电机并非易事;铜线上的增强绝缘非常坚硬,这就使得缠绕更加困难。它也并不适用于所有绕组形式。另一个原因则是成本,更专业的材料成本当然也更高。没有人希望在普通应用中不必要地使用专业度更高、价格也更高的电机。

在大批量应用中,对于那些需要更高温度的项目,maxon可以在标准电机的基础上进行升级,毕竟,HD产品范围有限,无法提供适用的电机。maxon会考察生产绕组的可行性,并制造一批达到生产规模的绕组批次,以确保有足够高产量的绕组线材。最后,在产量足够的情况下会制造样品电机,并验证技术规格。

当您的应用超过环境温度极限值时,应该怎么做?

联系您的maxon技术销售工程师。我们都接受过非常专业的培训,可以针对正确的环境中为正确的应用找到正确的产品。

首先,我们会询问一系列有关应用的问题。输出的转速和转矩是多少?  电机所需的占空比有多高?您的输入电源是多少?然后,我们会查看环境、温度、冲击/振动等。我们还会询问关于其他限制条件、空间结构、质量等情况。收集完所有数据之后,我们便会开始研究各种可能的选项,以提供解决方案。

如果遇到高温条件,我们还必须进行热分析,以确保电机在使用过程中不会烧坏。我们会基于特定的环境温度,分析占空比内的转速和转矩曲线。我们使用maxon专业开发的软件,它可以为我们提供包括绕组温度在内的各种关键信息。是否达到或超过最高绕组温度?占空比内是否有足够时间让它冷却下来?在多次循环后,是否仍低于最高绕组温度?

我们所获得的培训和各种可用工具,会帮助我们找到一种可以满足各项要求的解决方案。

作者: Andrew Gibson