maxon Story

AGV:物流解决方案?

主题

Template DriveTech 1500x1000 agv logistique3Template DriveTech 1500x1000 agv logistique3

AGV(自动导引车)是当下商业和工业转型中最重要的工具。但是,它们必须面临哪些挑战?


AGV市场:为什么我们今天会看到如此蓬勃发展的景象?


回到上世纪50年代,汽车制造商在工厂中使用导引车来分运机械零部件。从那时候开始,就发展出许多不同的方法来依需移动这些机动机器人。如今大约有六种这样的载具技术:


•    自主式制导
•    有线制导
•    光电制导(利用地面的标线)
•    地质制导
•    激光制导
•    或甚至是超声波制导。

所有这些技术现在都归类在AGV之下。这个市场目前的价值高达5.5亿欧元,重心位于欧洲,到2023年价值可能达到13.5亿欧元。如此快速的成长主要归功于技术呈指数级发展的电子商务公司。因此,它们的首要任务是不断改善内部物流进程,以组织公司并确保能够加快供货速度。亚马逊是最早采用AGV技术的公司,他们打造了自己专用的智能载具。多家制造商也在他们的自动化仓库中使用这种方法,所采用的AGV尤其解决了紧凑尺寸的问题。


这些内部物流机器人也越来越多地用于货到人(goods-to-person)的物流领域,其中AGV会将物件和重物直接运送给人类员工。这样的工作方式被称为协作机器人技术(cobotics)——也就是人类与机器人之间的协作。AGV通过各种接管繁重和重复的任务,作出最佳回应。


为什么AGV能为物流领域的挑战提供最好的解决办法?


随着电子商务的方展,物流服务也需要新的解决方案。AGV解决了分销链中出现的所有挑战:


•    首先,操作人员因此能处理更大量的货物,作业过程也更加可靠,从而达到提高产能、速度和品质的目的。这种方法的速度比单纯人工快30%以上,而且出错率更低。因此,制造商能够持续稳定且更加快速地完成订单,同时为人员和货物提供更高的安全性。


•    AGV有利于改善工作条件,其中的机械辅助装置有助于大幅减少肌肉骨骼疾病(MSD)和工作场所意外的发生。协作机器人技术的整体目标是:协作机器人可以减轻人员身体的不适,但又不会防碍他们进行活动。


•    它们可改善仓储的安排组织并最佳化利用空间,有助于节省仓库空间。这提供极大的房地产优势,节省下来的每一平方米都代表好几年的经济收益。


而从生产方面来看,可以在一年或两年之内看到投资回报。

Template DriveTech 1500x1000 agv logistique


AGV的制造商和设计人员:这个产业有哪些技术限制和挑战?


在能够满足客户需求之前,尤其是物流领域的客户,制造商必须先解决技术上的限制。AGV必须长期可靠且坚固耐用,如此才能够在无需维护的情况下仍然顺利运行至少两年,以使仓储的盈利能力达到最佳。请记注,任何停机都会引发连锁反应,从而导致巨大的经济损失。


•    另请阅读:驱动AGV的5个关键要点

AGV也必须体积紧凑,在仓库中占用的空间越小越好,以降低仓库的运营成本。但在体积更小的同时,仍须能够搬运重物,AGV就必须提供必要的功率密度。因此,最基本的挑战是:小型化以节省空间,以及高效且耐用的驱动系统。

Template DriveTech 1500x1000 agv logistique2


maxon——为AGV制造商和设计人员效力


优化空间


maxon致力于研发体积结构紧凑的电机,能够提供高转矩和高转速,例如EC flat和ECi。这些紧凑型电机的能耗也低于市场上的其他产品。对于急需降低成本和克服能源转型所带来的挑战的制造商而言,这的确是一个强有力的论点。


高效率运营的通讯总线


对了解决维护方面的挑战,安装在AGV中的集成电路电机必须具备联网功能。IDX系列电机的通讯总线能够同时与EtherCAT和CANopen系统以及IoT网络进行通讯。因此,这些机器人能够通过计算机进行编程以及远程控制,这意味着只需要干预一次就能够控制整个AGV车队。


专用机电一体化系统的开发


紧凑的尺寸、多轴系统、功率密度、特定的保护等级……不同的项目会有各种各样的要求,要找到合适的机电一体化解决方案并非易事。从制定规格到产品设计,maxon的专业机电一体化专家团队全程为您提供协助,他们在研发个性化定制项目方面拥有丰富知识和专业技能。我们的技术人员在研发完成之后仍会继续提供技术支持。欢迎联系我们的机电一体化专家。


为了给AGV设计人员提供最大的设计自由,maxon集团研发出一系列体积紧凑的模块化电机。这些IDX驱动装置能满足最严格的要求:与市场上当前的解决方案相比,性能提高 20%,安全、模块化且易于配置的电机可满足您的所有驱动需求。

Template DriveTech 1500x1000 agv top3 des secteurs porteurs5


更多有关IDX的信息,请访问 idx.maxongroup.com

作者: Madeline Vassaux