maxon Story

是的,就是他。仿生侠!

主题

bionicman_maxon_running1bionicman_maxon_running1

仿生侠 (Bionicman) 是一位另类超级英雄。他的未来仿生手带给他超人般的力量。因此,他可以帮助残障儿童变得更加自信,让3D打印出来的手变得更加酷炫。

Michel Fornasier穿上闪闪发光的蓝色斗篷,他就不再是那个饱受日常烦恼困扰和局限的普通人。他摇身一变将自己化身为仿生侠,拥有无限的力量,可以飞行,甚至可以穿梭时空。

是的,这可是如假包换的仿生侠!“服装可以创造特殊的魔力。当我站在学童面前时,他们相信真正的仿生侠就在他们面前。那简直是一种非常棒的感觉。”但Michel Fornasier穿上他的超级英雄服装并非为了自我感觉良好。他有一个使命。他致力于增强儿童的自信心,并向他们表示身体残障并不会使他们优于或逊于其他儿童。仿生侠为容忍和反对霸凌而奋斗。Fornasier出生时就没有了右手,所以他很清楚他所说的是实情。他不会因自己身体残障而受到影响,很早就学会自己绑鞋,甚至参加过马拉松比赛。毕竟有什么是不可以的呢?

从蜘蛛侠到仿生侠

Fornasier一直都配戴Touch Bionics肌电仿生手,这是一种高科技的设备,配备六台内置的maxon电机,可提供25种运动模式。“仿生手即使只能取代15%的人手功能,但它在很多方面都让我的日常生活变得更加轻松。我还因此可以骑自行车、滑板车,也可以用双手在键盘上打字。哪怕只用右手握住智能手机都是一种美妙的感觉。”

孩子们常常会问:你的手能给你超能力吗?Fornasier一开始会加以否认。然而,渐渐地,他会说:谁知道呢?也因为这样,仿生侠Bionicman的想法才慢慢形成。Fornasier还寻求漫画家David Boller的帮忙,他曾在美国的漫威 (Marvel) 和DC漫画公司工作过,甚至参与过蜘蛛侠系列漫画的创作。他们共同创造了仿生侠Bionicman的第一个故事,内容是有关他赶往帮助陷入不同情况的人们。通常故事里都会出现一位身体患有残障的角色。“我想以较诙谐的手法表达出身体残障人士希望获得与其他人一样的对待。”如今,第一部漫画集已经出版,第二部于2019年底上市。

3D打印儿童义肢

在仿生侠提供道义支持的同时,Fornasier也用最现代的技术向人们提供帮助。就在2016 年,他创立慈善组织“向儿童伸出援手”(“Give Children a Hand”),以极大的热情致力于公益事业。通过与苏黎世联邦理工学院和韋斯研究所(Wyss Institute)的密切合作,开发价格适中的儿童仿生手,其元件则来自3D打印机。截止这篇文章创作之时,已有25名儿童佩戴原型仿生手,并借此提供持续的改进反馈。“对于儿童来说,外观通常比功能性更为重要。”Michel Fornasier笑着说,“最重要的是,义肢应该要看起来很酷。”

Michel Fornasier是Cybathlon活动大使。他主要尝试使用义肢手进行的新型比赛项目,并向主办机构提供反馈。

bionicman_maxon_lamp
bionicman_maxon_obstacle
bionicman_maxon_lamp
bionicman_maxon_obstacle
1/2

Cybathlon大使

尚待完成的工作还有很多:工程师需要进一步研发义肢,社会需要平等对待残障人士。这正是仿生侠为之奋斗的目标。而这也正是Cybathlon仿生奥运会的意义所在,首届Cybathlon于2016年举办,并在2020年再度举行(请阅读下面的内容)。Michel Fornasier成为Cybathlon仿生奥运会大使一点也不令人惊讶。“首先,我要为仿生手障碍赛测试新任务,并向负责人提供反馈:困难的地方在哪里,哪里还可以继续改进?”此外,他也在大力推广Cybathlon仿生奥运会。“这是一场伟大的赛事,因为它是以人为出发点,而非以残障为重心。”Fornasier在当天也对工程师和义肢操作者的雄心壮志印象深刻。“通过这一赛事活动引发的后续发展最终必定会使广大用户受益。”

Michel Fornasier当然也不会错过站在2020年Cybathlon仿生奥运会最前线的机会。因此,Cybathlon仿生奥运会和仿生侠Bionicman组成一支锐不可挡的团队,打破社会禁忌,建立起残障人士和非残障人士之间的桥梁。

8b_bionicman_comic1
8b_bionicman__comic2
8b_bionicman__Comic3
8b_bionicman_comic1
8b_bionicman__comic2
1/3

仿生侠Bionicman漫画第一卷摘录。更多信息: bionicman-official.com

maxon支持2020年Cybathlon仿生奥运会 - 全球版

在Cybathlon仿生奥运会上,残障人士在各项竞赛中卯足全力一争高下,其背后都是靠最先进的技术支持系统提供支持。第二届仿生奥运会于2020年11月13日至14日在全球范围内举行,这次赛事以全新的形式在各支队伍所在国家内展开。各支队伍为比赛专门搭建所需的障碍赛道基础设施,并通过拍摄记录他们的比赛。在苏黎世会通过一个全新的平台直播这次独特的赛事。在CYBATHLON 2020全球版中,义肢使用者以及义肢的研发团队将展示他们在过去几年中共同取得的成就,并为观众带来难忘的比赛体验。  

各支队伍及义肢使用者一共会参加六个项目的比赛:通过脑电波控制的虚拟赛跑、电动肌肉刺激 (FES) 的自行车比赛、义肢敏捷挑战、义肢障碍赛、机器人外骨骼障碍赛、电动轮椅障碍赛。

Cybathlon活动由位于苏黎世的瑞士联邦理工学院 (ETH) 主办。此外,通过这个运动盛会还为技术开发人员、残障人士和公众提供交流的平台。

maxon作为全球展示合作伙伴支持这项活动。

更多信息请见: cybathlon.com

bionicman_maxon_dark

图片版权
maxon / Philipp Schmidli

作者: Stefan Roschi