maxon Story

莎士比亚将面目一新。

主题

Royal Shakespeare Company/ Ellie KurttzRoyal Shakespeare Company/ Ellie Kurttz

将来,舞台剧观众将在全新的灯光下欣赏表演。maxon motor公司的高精度扁平电机,则扮演舞台灯效绝对革新性发展的主角。

RSC_David-Tennant-as-Hamlet(RSC_by-Ellie-Kurttz)_b
Lightlock_9
EC90_flat_V1_9
Royal Shakespeare Company/ Ellie Kurttz
RSC_David-Tennant-as-Hamlet(RSC_by-Ellie-Kurttz)_b
Lightlock_9

Royal Shakespeare Company/ Ellie Kurttz

1/4

RSC Lightlock(RSC光感锁)是由Royal Shakespeare Company (RSC) 公司灯效负责人Vince Herbert设计,以消除很难遥控的点射灯和照明灯晃动造成的明显干扰效果。

至目前为止,尚未有任何灵活且重量轻的支架结构可肩负支撑舞台灯具的重任。原因在于,当使用马达转动灯光之后,整个舞台结构便会开始摇晃,造成安装于支架上所有灯具的光线分散于整个舞台上。而这是话剧舞台上可以想见的最严重的事故。唯一的其他可能性就是将照明灯固定在稳固并沉重的上部结构上。但这有一很大的缺点,就是要想靠近并操作灯具很费时、危险、费用高,而且导演在场景制作时还须接受相应限制。

“RSC光感锁”通过应用牛顿第三定律 – 反作用力,来抑制轻型架灯桥造成的干扰性震荡。该定律指出,两个成对的力同时出现,每个力(作用)都产生大小相等、作用在其上的反作用力(反作用)。只要灯具开始停止运动(作用),装在盒状圆盘上的配重件就会朝相反的方向运动(反作用),这样就抵消了位移量。

这个结构的突出之处在于,这个很沉的配重件仅仅通过一个直径90 mm 的maxon无刷扁平电机驱动。Paul Williams(maxon uk的销售主管工程师)针对这点作出了说明: «EC 90 flat扁平电机是不可或缺的核心部件,之所以选择它来用于“RSD光感锁”上,不仅是因为其体积小、功率强,而且特别重要的是,它运转精确。假设这个圆盘在时间上哪怕是有丝毫延迟、或移动幅度太大或太小,那么使“RSC光感锁”取得成功的整个功能原理便付 之东流。» 这个小型电机的运转如此灵活、非常精确,使“RSC光感锁”即使在徒然、剧烈运动时,也会在两秒钟之 内消除晃动和摇摆。

「RSC Lightlock」也因此在首演之后便获得 2008 年英国 PLASA 展的创新金牌奖。目前位于 Stratford-upon-Avon 镇里的 Royal Shakespeare Theatre 剧场正在改建,将安装配备有「RSC Lightlock」的照明设备。年底重新开放时,观众就可以享受这项新技术了。

Lightlock 公司的总裁 Mervyn Thomas 则表示:«“RSC光感锁”在剧院照明方面开辟了更大的创作空间,这可能意味着,将来我们可能从一个全新的视角来欣赏曾经熟悉的表演这项解决方案使得舞台布置更简单也更安全,因为活动式灯具固定组件可以在平地上安装至缆线吊架上,并且也可就地执行维修保养作业。演出期间只须将灯具拉升到所需工作位置即可。」Paul Williams 也另外补充道::«其原理出奇的简单,但设计非常巧妙。每次演出都有超过 1000 名的戏剧爱好者来观赏,『RSC Lightlock』必须在每一场都完美地运作,因此我们选择了 maxon 马达作为传动系统。»