maxon Story

航空领域中的执行器

主题

iStock_000018068276MediumiStock_000018068276Medium

在航空工业领域中,有大量应用功能都需要用到执行器,例如转数和速度便需要借助调整操作杆和阀门来进行调节与限制。在这类执行器中,maxon电机都扮演着极为重要的角色。

SA159_ret_v2_01
iStock_000018068276Medium
Si128_01
Overview_partial_DC-Motors_V_9
new_maxon_winding_RE40_9
SA159_ret_v2_01
iStock_000018068276Medium

位于德国Bad Tölz的Sitec Aerospace GmbH总部。 © 2013 Sitec Aerospace

1/5

执行器将电气信号转化为机械运动或其他物理量(例如压力或温度),并由此主动介入控制系统。在例如航空航天等特定应用领域中,对于执行器有着极高的要求:重量轻、占用空间小、可达到极高的动态力、并且能够承受诸如强烈震动、高温或低温等各种恶劣的作业环境条件。Sitec Aerospace GmbH所生产的执行器被应用于飞机上的几乎所有系统中,也就是说,在水路、氧气、液压、燃料和空气系统内都采用了该公司的执行器。此外,该公司的执行器还被应用于阀门控制,可以在紧急情况下断开特定介质的输送,从而发挥安全功能。所谓的保湿系统阀门 (Humidification System Valve) 会有针对性地为送入机舱内的空气持续加湿。

位于德国Bad Tölz的Sitec Aerospace公司,是全球最大两家飞机制造公司的供应商,并直接或间接为其供应执行器和阀门。在其他大大小小的制造商所生产的新型飞机系列(例如空客A350或庞巴迪C系列)中,执行器也被广泛应用于各领域。飞机上所有安全相关的功能原则上都采用双电机执行器。因为在设计飞机时,重要系统通常都备有两到三套。执行器也依循这项原则而配备有两套驱动装置,在一套装置失灵的情况下,另一套装置仍能继续运行。执行器可以用在例如推进器上,在发生火灾时,该执行器可以切断燃料的供应。为了确保这项安全功能在任何时刻、任何情况下都能生效,此处的执行器专门配备有两台电机。

坚持追求顶尖技术

在一架飞机中,有很多地方都会用到执行器和阀门。因此也要求执行器和阀门必须能满足各种不同的要求。例如,要求热水阀无论在 -55 °C还是在85 °C的环境下都必须能照常运行,而该阀门所使用的电机自然也必须要坚固耐用。理想的电机必须具备下列重要特质:拥有最佳的体积 / 性能比率、耗电量低、能承受高低温、使用寿命长、能承受振动和冲击并且耐腐蚀性好。Sitec为其执行器选用了maxon motor的有刷电机。maxon直流电机配备有高效率永磁体。电机的核心部件就是拥有国际性专利的maxon无铁绕组系统。与传统的直流电机相比,这种电机具有特别的优势:maxon直流电机内采用无铁芯的电枢纯铜绕组。因此转子重量轻,能达到极小的转动惯量。此外,加速度也特别大。完全不会产生磁性顿转扭矩;转子因此能随时停在所需的位置,这对于定位驱动装置来说是极为重要的特性。maxon电机也被运用在机舱内部设备的执行器上。例如机电驱动装置中也使用了这款电机,从而帮助乘客轻松地关闭座椅上方的行李舱。

Sitec Aerospace所使用的电机均根据客户要求定制,因此能够直接啮合安装到机轴上。maxon电机的电机轴承极为坚固而且使用寿命长,特别适合于航空领域的应用。

作者: Anja Schütz