maxon Story
绿色围墙应对气候变化


气候变化、微细粉尘污染和城市生活空间绿化是当今社会未来发展的关键议题。世界各地的城市规划者都在寻找适用的绿色建筑和基础设施解决方案。为了应对生态挑战,Gartenheim住房协会历时八年,开发出一套由maxon驱动装置提供动力的最先进的垂直绿化系统。
绿色建筑和垂直花园是未来的发展趋势
城市绿化、社区花园和绿色城市建筑:作为一种人类和环境资源,绿色城市空间风头正健。这一趋势的流行有着非常合理的原因:毕竟,城市被视为未来的宜居生活空间,正吸引着越来越多人来到城市中安家。与此同时,人们也越来越向往大自然及其所承诺的高水平生活质量。这种发展也为世界各地的城市带来挑战:它们迫切需要从内部改善,并找到可以应对日益严重的空气污染和气候变化的解决方案。
在全球范围内,许多著名的城市规划师和建筑师也正在开发绿化城市概念。他们经常会面临同样的重大问题:空间的缺乏是城市环境难以避免的长期问题。也正是由于这个原因,他们为像米兰、东京或巴黎这样的大城市开发了集森林和木制摩天大厦于一体的高层建筑。
他们的计划还包括在建筑物上种植郁郁葱葱的绿色植物(无论是水平还是垂直),以对抗城市空气污染、改善微气候、减少城市噪音,并提供自然阴凉。
在建筑物墙体上进行绿化的想法源于Stanley Hart White教授,他已于1938年获得专利。还有著名的艺术家百水先生 (Friedensreich Hundertwasser) 也在他的房子上布置了绿色景观,但他采用的绿化方法只停留在水平层面。让Stanley Hart White的垂直绿化方法最终闻名世界的,是法国园林设计师Patrick Blanc。
汉诺威制造的苔藓机器
总部位于汉诺威的Gartenheim住房合作社首席执行官Günter Haese博士常常会问自己一个问题:如何将植物融入合作社的建筑项目中,从而提高建筑和生态价值?他设想中的汉诺威是一个充满绿色的城市,可美化城市外观的绿色垂直花园不仅取代了传统建筑物的灰色外墙,同时也充当着生物空调系统的角色。经过与生物学家的深入研究和科学交流,这位工程师开始着手研究一种通用的模块化苔藓垫垂直灌溉系统。Gartenheim使用了各种护理需求低、葱郁茂密的绿色苔藓。这类苔藓喜爱酸性环境,非常适合城市空间。另外,这些生命力极其顽强的孢子植物可提供一系列令人惊讶且印象深刻的生态效果:它们能吸附细微粉尘、吸收环境中的酸性污染物、增加空气湿度,并且还因为有水分蒸发而具有降温效果。
在垂直绿化系统的养护过程中,灌溉一再被证明是一项重大的挑战。苔藓没有真正的根系结构用于吸收所需水分;相反,它通过外部的海绵状结构直接吸收和保存水分。因此,在垂直绿化层面上,只能从前方对苔藓进行灌溉。
Gartenheim的“苔藓机器”是目前唯一一种可以从正面进行大面积均匀灌溉的系统,即便是在人工垂直平面上,也能为苔藓提供最佳的生长条件。因此,英国苔藓学会将汉诺威的这项创新列为世界上最有趣的苔藓项目之一。
用于浇灌苔藓垫的独特垂直绿化系统
这套已获专利的垂直绿化系统如何工作?移动式喷洒器不仅可以在苔藓表面均匀地上下移动,在移动过程中还伴随轻微抖动,以确保每一毫米都得到灌溉。多余的水会流入苔藓周围的钢制托盘中,之后被回收。这意味着可以实现最佳的灌溉控制,而不会让水漫延到周围的区域中。用来灌溉苔藓的主要是雨水,从而能够有效地闭合环境循环。
一条有数百个小孔的振荡喷管会在苔藓表面均匀移动。这套系统设计巧妙,采用由Gartenheim开发和制造的大约180个独立部件,但由于系统本身隐藏在绿色植物表面之后,因此所有技术细节也都深藏功与名。
为灌溉系统选择最合适的部件是一项极具挑战性的任务。不仅是苔藓垫,苔藓机及其所有部件也必须持续暴露在潮湿环境中。因此,耐腐蚀性对于保证系统的长使用寿命至关重要。Günter Haese博士仔细研究和比较了许多部件,并对它们进行一系列严格测试。毕竟,他的垂直绿化系统旗舰项目必须非常可靠,而且必须能应对未来的各种挑战。耐磨损、长使用寿命和高硬度也是选择合适部件的重要标准。最终,全球领先的高精度驱动系统供应商maxon所提供的驱动装置和陶瓷轴因满足了灌溉系统的各项超高要求而中选,现在已成为垂直绿化系统的一部分。
灌溉系统可以建造成各种不同的尺寸。此外,还可以将苔藓墙面和供水系统直接集成在新建筑的立面中,或者作为雕塑摆放在住宅之前。