maxon Story

终于再次见证精彩现场:maxon和Cybathlon

主题

IMG_1553IMG_1533_16_9

令人印象深刻的科技和充满激情的赛事:Cybathlon将于 10 月 25 日至 27 日在瑞士苏黎世周边举行。在这里,您可以查看您需要了解的有关比赛的所有信息。

在为期三天的比赛中,来自世界各地的团队将尝试克服八个项目的典型日常障碍。残疾者将使用以下各种技术辅助工具完成这几个项目:辅助机器人、视觉辅助设备、手臂假肢、脑机接口、外骨骼、带有肌肉刺激的自行车、腿部假肢或轮椅。

该比赛由苏黎世联邦理工学院发起,其目的是通过 Cybathlon 将科研组织、行业和社会参与结合在一起。

自2016年该活动启动以来,maxon一直是其合作伙伴。“我们相信,优秀且充满好奇心的工程师可以使世界变得更美好。这就是为什么maxon从一开始就支持Cybathlon,“maxon集团首席执行官Eugen Elmiger说。

提高所有人的生活质量是我们的使命,我们将继续作为 2024 年竞赛的金牌合作伙伴。

maxon为全球团队提供支持

当然,今年我们将再次为各个团队提供专业知识、驱动力和资金支持。

举几个例子?我们支持由西尔维娅·罗纳(Silvia Rohner)领导的东瑞士大学应用科学的增强型团队,他们的目标是在轮椅和外骨骼方面走在最前沿。“增强型混合动力”团队正在真正意义上开辟新天地:它结合了外骨骼和轮椅,从一个转变为另一个。选手罗尔夫·肖赫(Rolf Schoch)和托马斯·克里格(Thomas Krieg)获胜的机会很高。

然后是来自法国的SmartArM。Nathanaël Jarassé的团队是该领域的领先研究人员,致力于突破手臂假肢的技术界限。选手克里斯托夫·休切特 (Christophe Huchet) 操作着一种高科技解决方案,该解决方案由配备 GPX 变速箱的 DCX 电机提供动力,由 EPOS4 控制。

 来自德国的Team RISE 和来自台湾的EXOPRO UST等新人都想挑战夺冠热门。两支团队都与maxon紧密联系共同开发了自己的比赛设备。

您还可以看到maxon生态中的其他创新,例如Anybotix的改良版机器人,它可以装载洗碗机,挂衣服,甚至可以作为助手为选手刷牙。

你看!有很多东西等着你去发现。不要错过今年的Cybathlon!

门票:如果您有兴趣参观 Cybathlon 2024,您可以在这里购买门票。

作者: Urs-Ueli Schorno