maxon Story

纹身艺术

主题

tattoo0021tattoo0021

在现代年轻艺术家们的影响之下,如今的纹身已大大颠覆了人们以往的刻板印象。这些纹身艺术家们利用最新的技术,创造出伟大的艺术作品。而且,他们全都知道“瑞士电机”maxon。

tattoo0003
tattoo0021
RE13 EB 2_5W 118471_9
tattoo0003
tattoo0021

Swisstattoomachine公司的Enrico Friedli先生在他的工作室内手动组装纹身机。 图片 © maxon motor/Philipp Schmidli

1/3

摇滚歌手和水手的时代已成为过去时。纹身这一行业已提升到一个新的层次,不再是幽暗的小房间,也不再是满嘴胡腮的粗壮男人在手臂上刺下一颗颗心的形象。如今,年轻而有天赋的艺术家们每天都在明亮洁净的工作室内,认真地完成一件又一件纹身作品。例如来自瑞士的Alena Lizier,她在24岁时便开始在瑞士圣加仑市经营自己的纹身工作室。“进入室内时请脱鞋”,她要求道,原因是必须保持卫生的环境。欢迎来到一个全新的纹身世界。


在Alena Lizier的工作室内充斥着通俗的展示品。目光所及皆是颜色鲜艳的装饰品,例如老旧的收银台、一个大大的玛利亚雕像,还有一张罩着蓝色天鹅绒的金色沙发。从大大的玻璃窗望出去,城市景观尽收眼底。她的工作室接待过来自各行各业的人士,包括警察、理发师甚至银行家。纹身已成为一种文雅艺术,时尚又酷炫。Alena Lizier当然也认同这一点。她是新纹身时代的艺术家。现今的纹身图案较之以往更为精致,且栩栩如生,更容易令人联想到艺术作品。而这也和所采用的新技术有关。最早期的线圈纹身机已逐渐被配备小型电机的旋转式纹身机所取代。因为使用旋转式纹身机能够绘制出更为精细的线条。此外,旋转纹身机重量更轻,运行噪音也更小。maxon电机应用在此最合适不过。全球的纹身机制造商在谈及纹身机时都会提到“瑞士电机”maxon。它们的使用寿命长,性能可靠。纹身机是纹身艺术家们每天都必须使用的工具,因此必须能达到数年的可靠使用寿命。


第一台无线机


Swisstattoomachine公司的Enrico Friedli先生是第一个认知到这种需求的人。他的机器于1998年推向市场,至今已获得了极高的知名度。从一开始他便使用maxon的高品质电机,研发出之后大获成功的纹身机型。“maxon电机完全不同于其它电机,因此相较于竞争对手,我们显得特别出色”,Friedli先生表示。直到今天,他还会收到客户送来的第一批制作的纹身机,只要稍加保养调整,便可以再送回客户的工作室继续使用。


目前,Swisstattoomachine的产品已销往全球各地,包括中国和美国。虽然目前其他许多制造商也采用maxon电机,但Enrico Friedli的产品却始终保持领先地位。经过三年半的研发,该公司于今年夏天推出了一款蓄电池纹身机。这款新型纹身机在全球引起了轰动。新机型“Unchained” 配备maxon RE 13电机。这款配备稀有金属电刷的DC驱动装置功率为2.5 W,功效极高,特别适用于蓄电池驱动模式。此外,它的运行噪音低,且几乎不会产生震动。还有一点,这款电机重量非常轻,在应用上具有相当大的优势。当纹身艺术家们为客户纹身时,常常需要手持机器长达数小时。“Unchained”机型重量仅140 g,较前代有线机型“Heidi”仅多出20 g。

“因此相较于竞争对手,我们显得特别出色。”

赋予艺术家更大的活动空间


当Alena Lizier第一次将新机器握在手上时,她大为惊叹:“太棒了!我可以有更大的活动空间,而且不用一直注意电线缠卷的问题。”除此之外,卫生方面也有很大的改善。若使用传统的有线机型,在每次开始纹身之前,纹身师都必须用一条塑料管绳将电缆捆扎起来。这位纹身艺术家再次转向她的客户,她刚刚在他的腿上完成了一个花朵图案。她将纹针浸入色料中,接着小心翼翼地描绘着细致的线条。她利用纹针将色料刺入真皮,这样色料才能终身保留在身上,也希望客户能对这次的作品感到满意。Alena Lizier找到了她梦想中的职业:“我可以每天将我的艺术与真人结合,还能有什么比这更美好的呢?” 

作者: Stefan Roschi