maxon Story

目标远大的冒险之旅

主题

从贪食的毛毛虫转变为知足的蝴蝶:环保活动家Louis Palmer利用这个强烈的象征对比来强调可持续性以及他的“Solar Butterfly”项目,希望能引发公众对于气候改变的关注。从大约一年之前开始,这座以太阳能驱动的小房子以及轮换加入的乘客活跃在世界各地,拜访多个前瞻性的项目。截至今日,已经有哪些初步的发现?蝴蝶的旅程又将去向何方?

Solar Butterfly计划在四年的时间内,以环保的方式拜访位于世界各地的大约一千个可持续发展项目。

Solar Butterfly的发起人Louis Palmer坚信:我们已经针对这个时代的挑战研发出了许多智能、实用的解决方法——现在要做的,就是提高这些解决方法的可见度并加以扩展。还有,要切实地利用这些解决方法。2022年,Palmer和他的团队驾驶着他们的太阳能驱动小屋,展开了欧洲之旅。他们的目标是:让许多致力于促进可持续发展的项目得到应有的公众关注。 

Louis Palmer

Initiator von Solar Butterfly

气候保护代表的是改变,但并不一定要有牺牲。气候保护项目也可以趣味横生。从长远来看,之前提出的许多解决方法甚至可以带来利润。


 

吸人眼球的可持续发展项目 

这辆形似蝴蝶的旅行车采用以海洋废弃物制成的材料打造而成,其中可以容纳四名乘客。旅行车上配备了由太阳能面板组成的折叠式翅膀,用来为Solar Butterfly以及负责牵引小屋的特斯拉电动汽车提供必要的电能。小屋中也配备水处理系统、特殊的淋浴设备,并可以为乘客提供可生物降解的衣物;通过上述各种方法,可以使这只太阳能蝴蝶及其乘客的生态足迹缩减至最低。 
 

环游世界 

在新冠疫情所导致的交付瓶颈的影响下,Solar Butterfly这只蝴蝶差一点就无法按时破茧而出。但如今,小屋在技术方面一切运行良好,最后几个起步时的小困难全都得以在冬季休息期间完美解决。对于Louis Palmer来说,更重要的是:“无论我们去到哪里,都会有人乐于倾听并发现令人振奋的全新解决方法。”也正因如此,这趟旅程还会继续下去:就在今年,团队便会将这只太阳能蝴蝶从利物浦通过海运方式运送到加拿大,然后从那里启程穿越北美和中美洲。团队计划在2024年横越亚洲,并在一年之后在澳洲和南美洲为这场环游旅行画下完美的句点。旅程的最终目标是巴西贝伦:2025年的联合国气候变化大会COP30预计在这里举行。


事实

  • 200,000 km路程、穿越6大洲共90个国家:Solar Butterfly的足迹遍及全球。
  • 120 m2面积的太阳能面板,每天可提供大约120 kWh电流,让Solar Butterfly可以行驶长达220 km的路程。 
  • 与传统淋浴设备相比,Solar Butterfly淋浴设备的能源节约量达到60%。
  • 在制造旅行车、家具以及太阳能面板时,使用了800 kg从海洋中收集的PET废弃塑胶瓶作为原材料。
  • Solar Butterfly太阳能面板的重量从每平方米16 kg减轻为每平方米4.3 kg。创新型材料就是轻量化技术的背后功臣!
  • 100名志愿者积极参与整个项目。
  • 经过1年的研发时间及半年的建造时间,太阳能蝴蝶终于能够展翅启程。

 

Solar Butterfly从2022年开始全球之旅至今,不断寻找前景看好的开创性可持续发展项目。旅程的终点将是2025年在巴西贝伦举行的联合国气候变化会议。

1/3

发起人  

Louis Palmer在气候保护项目方面拥有非常丰富的经验。2008年,来自瑞士中部的Louis Palmer成为第一个驾驶太阳能计程车环游世界的人,并获得了联合国颁发的“地球卫士奖”。这次旅程激励了51岁的他与Solar Butterfly一起踏上下一段冒险之旅。Palmer曾是一名教师;但如今,他不是带着太阳能蝴蝶探访学校,就是以演讲者的身份,努力提高决策者对于各种应对气候变化的创新解决方法的认知。

Louis Palmer关注的3个焦点

1.用沙子为房屋供暖 

在夏季高温月份,将沙子存放在一个贮槽内并利用太阳能将其加热至摄氏500度。当天气变冷时,沙子就会缓慢释放出热能,如此就可以为整栋房子提供热源。这可说是以最简单的方式,将在夏季产生的能量保存到冬天。

www.youtube.com/watch?v=EQQDJxwcjao 
www.polarnightenergy.fi

2.绿拇指搜寻引擎 

Ecosia搜寻引擎的使用者不仅可以获得检索结果,还同时还能促进生物多样性。这是因为该搜索引擎广告服务产品的收入,将全部被投入到环境保护事业中。首先会在全球各地栽种树木,并且不是只栽种单一作物,而是符合当地特性的原生树种。
 

www.youtube.com/watch?v=Tc0VT3tffU8
www.ecosia.org

3.来自地底的电 

意大利托斯卡纳地热发电厂的发电量几乎不逊于核能发电厂。该发电厂采用的发电原理是将从地底升起的蒸气导入蒸气涡轮机并将其转化为电力。之后,蒸气会在冷却塔中冷凝成水,水份会再次被压入地底。这项技术已经过多方面的考验——不但不会有大量污染,甚至可以说非常洁净。

www.youtube.com/watch?v=0te15BiJzaE

 

maxon大力支持参与

maxon提供各种电动驱动系统,推广并协助了数百项发明。maxon为Solar Butterfly提供了用来伸缩蝴蝶头部的电机以及相关的专业技术知识。作为回报,maxon希望能从这个项目中获得新的知识以及商业合作的机会。