maxon Story

用于高细胞密度过程的细胞培养系统生物反应器

主题

高精度电机和齿轮箱可用于控制叶轮速度,有助于在这个用途广泛的生物反应器内保持适当的氧气水平。

AES bioreactor - Fig 1_high res copy

图1:AES生物反应器可提供一系列旨在自动化细胞培养生产的可控功能。

生物反应器设计为可根据应用的具体需要提供生物活性环境。小型AES(美国加利福尼亚州Oceanside公司)生物反应器是一款可提供广泛可控功能的细胞培养系统,旨在实现自动化细胞培养生产(见图1)。玻璃制成的反应器是可重复使用和高压灭菌,非常适合早期研究、产品开发和商业应用。另外,台式系统中所用的不锈钢部件和封头板也能延长设备的使用寿命。设备的控制硬件和软件均符合21 CFR第11部分、GMP/GLP和ISA-88的规定,达到广泛的监管要求。

这家公司为生命科学行业设计和制造所需的系统已有十多年的时间。他们的系统被广泛应用在各类生物技术应用药物分析和评估的第一个步骤中。这家公司设计和制造各种规格的台式机,尺寸在2升到15升不等。每一套系统都能为各种细胞系和生物体创造理想的环境,并且支持高细胞密度过程。集成的pH和DO控制以及4气体MFC控制能够轻松调节反应器内的气体环境,以满足广泛的应用需求。典型应用包括用于细菌和哺乳动物产品细胞系的系统。这些生物反应器可用作索勒腊氏反应、种子培养、灌注或N阶段分批和补料分批运行的平台

每一款台式机都设计有一台流线型外置四缸泵,无论是在实验室内,还是在商业环境中使用,都可以节省宝贵的工作空间。作为自动化过程的一部分,工业控制器能在任何有网络接入的地方进行远程过程监控。直观的用户界面使得设备易于操作,用户可随时监控和调整在生物反应器细胞培养系统上运行的所有过程。

AES系统为用户提供一个模块化的控制层,可快速轻松地集成到现有的分布式控制系统中。在线调整、历史化记录和系统信息均可通过联网的计算机或本地人机界面远程进行展示。此外,所有控制软件代码都采用透明和开放的协议,这为用户提供进行修改和按需要更新的自由。

持续监测氧气并改变电机转速,从而便于用户设置受控的氧气水平。一般来说,BLDC电机可在100到300 rpm的范围内运行。将生物反应器用于更高密度的培养物时,例如细菌发酵,速度可达到1200 rpm以上。在这种情况下,公司采用maxon有刷电机,从而为系统提供这类应用所需的更高转矩。

maxon DCS - Fig 3 copy

图2:AES生物反应器内置高精度电机,例如maxon DCX驱动装置,以确保严格控制氧气水平。© maxon

搅拌叶轮依靠由maxon设计和制造的高科技无刷DC电机 (BLDC) 和齿轮箱(见图2)。运动部件上装备集成编码器,并安置在具有IP防护等级的外壳内。之后,将所有这些精密运动部件插入搅拌轴内并与搅拌叶轮相连接。控制系统的额外反馈回路可用于保持适当的温度和氧气输入,以帮助哺乳动物细胞呼吸。

结论

在使用AES生物反应器等敏感度极高的设备时,用户需要确保系统能达到他们的标准。每一台maxon电机都采用最先进的设计和制造方法,进一步提供用户所需的精度并延长使用寿命。整合正确的运动系统与其他生物反应器部件的高品质设计相结合,为用户提供市场上最为稳定的台式机型之一。

作者: maxon HQ