maxon Story

智能心肺复苏,挽救更多人类生命

_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=6665505984409010837&skey=@crypt_199defde_09bb8dec86c83e22e88ed66dde5fd80b&mmweb_appiECi40_short_ENX16_RIO_8cm300dpi

3D按压电动心肺复苏是什么?

MCC-E是一款3D按压电动心肺复苏机,采用心泵胸泵相结合的3D按压技术,能为心脏停搏患者实施全程精准的心脏复苏。3D按压技术结合了心泵与胸泵原理,通过绑带约束,作用在胸腔的力能够产生向前的血流而不是直接作用在胸骨上,通过胸骨挤压心脏形成血流量以产生泵血效果,结合这两种机制可以高效率改善血流动力学效应,提供更高的CPP。因此一半的按压深度即可达到良好的复苏效果,大大降低骨折风险,可以实现高效率、低损伤的效果。

研发故事

SunLife得到了Weil教授3D按压技术的专利授权,成为全球第一个将3D按压技术研发成实际产品的厂商,3D按压的核心要点就是胸腔包裹的紧密性,在高级工程师孔伟方孔总的带领下,以及研发团队日夜鏖战的努力下,终于研究出最适合3D按压技术的主机挂钩,并获得了国内的专利。同时在急救过程中,研发人员希望心肺复苏机能够持续稳定地对患者胸腔进行按压,maxon工程师得知这一需求,为SunLife定制一款驱动装置。最终在2018年由SunLife自主研发生产的电动心肺复苏机MCC-E正式登上急救的舞台。

智能复苏,挽救更多患者生命

MCC-E一经亮相便以其小巧精致的外观以及先进独特的技术获得市场用户的一致好评。MCC-E摆脱了心肺复苏一定要在硬质背板或硬质地面的局限性,通过绑带和机器的联动让作用力360°的作用在胸腔上。SunLife仍然在不断研发,持续改进,力求创造出一台又一台更先进,更智能,更方便医护,更能拯救患者生命的心肺复苏机。

根据《中国心脏骤停与心肺复苏报告》显示,我国心脏骤停总体发病率为97.1/10万,心脏骤停由于其高致死致残率,是严重威胁人民群众生命健康的重大公共卫生问题之一。一旦发现心脏骤停的患者必须立刻做心肺复苏,但是心肺复苏是一项长时间,重消耗的行为,为了提供有效的血流灌注效果国际指南要求按压深度需要在5-6cm,按压频率要在100-120次/分钟,同时每次按压都需要充分回弹,这样高要求,长时间的按压十分消耗医护人员的体力,通常需要两名医护人员交替进行,但即使这样想一直保持高质量的按压仍然十分困难,并且除了做心肺复苏,还需要有医护人员进行除颤、通气、给药等一系列抢救措施,基于此现状SunLife才希望能够研发出心肺复苏机在解决医护人员困扰的同时还能够给患者提供更高效的血流灌注效果。

自产品应用于临床以来,SunLife不断收到来自全国各地的用户反馈,SunLife工程师谈道:每次听到客户的报喜“今天又成功救活一名患者”的时候,我们的内心也油然而生一种自豪感,这让我们知道,我们现在的所作所以是有意义的,我们始终坚守初心,不忘公司的使命,在为了拯救更多生命的道路上勇往直前!

maxon & SunLife 应用故事

电机被用于驱动心肺复苏机的核心装置,确保设备能够精确地胸外按压。SunLife研发初期,对电机有着极高的质量追求,maxon客户工程师根据SunLife研发需求定制专属的驱动解决方案。SunLife工程师表示:maxon电机可以帮助我们根据临床抢救患者的需要进行按压参数的调整,以提供最佳的治疗方案。maxon小巧且功能强大更加符合我们的设计初衷同时降噪能力也是一流。心肺复苏机使用maxon电机提供了精确的压力控制和稳定的性能,这对于提高心肺复苏的效率和患者的生存率至关重要。

 

 

© by © maxon motor ag