maxon Story

希腊团队为Cybathlon仿生奥运会打造外骨骼

主题

exo_design_hermesexo_design_hermes

2018年,色萨利大学(沃洛斯)IEEE学生支部和中马其顿技术教育学院IEEE机器人技术与自动化学生支部的多名成员共同组成“HERMES”团队。这些学生支部中的一些成员在某次会议上相见恨晚,他们很快便决定合作进行一个共同的项目。 

这次合作的主要目标是鼓励学生们积极参与以提供纯粹人本主义和人类中心主义性质结果为目的的项目。

在完成这个项目的过程中,“ELEPAP Thessaloniki”康复中心为我们提供大力帮助:团队所需的医疗知识全都来源于这个康复中心。

团队的任务是设计制造一套功能齐备的外骨骼,帮助决心参加CYBATHLON 2020的运动功能障碍患者顺利参赛。具体来说,我们是希腊第一支为参加本次比赛的运动员打造外骨骼设备的团队。这种设备旨在展示通过积极创造人与技术和谐共处的环境可能实现的结果。外骨骼是一种可改善残障人士生活质量并尽可能减少其所面临的问题的设备。

最后还必须说明一点:外骨骼目前还是一种奢侈品,如今只有少数人才有幸能使用外骨骼。我们的主要目标是设计制造一款价格适中的设备,同时兼具高品质、使用舒适性和安全性。让我们共同努力,为人类的进步创造一个更美好的环境。

作者: Antonis Alexos