maxon Story

十年技术革命

主题

Template DriveTech 1500x1000 DM 10 ans evolution newTemplate DriveTech 1500x1000 DM 10 ans evolution new

我们采访了法国医疗技术部门的市场经理Virginie Mialane,她通过几个重要应用示例解释了过去10年内电动医疗设备领域中所发生的变化。

体外诊断技术对于当今的医疗技术行业有什么样的影响?

体外诊断是医疗保健产业链中必不可少的环节。它不仅贯穿人的一生,同时也适用于患者疾病的各个阶段;通过体外诊断,可以实现疾病预防、预后、诊断、监控和管理。因此,超过四分之三的医疗决策涉及至少一项体外诊断检验。

在过去十年中,实验室科学(试剂)以及实验室仪器的发展和进步为诊断带来不小的益处。公共部门改革促成了大型多功能技术平台的形成。仪器的技术进步已成为这项发展的一部分,不仅实现了全自动化并提高了样本处理量,而且可以执行更多种类的测试,并获得更精确、更可靠的结果。

哪些技术促进了这项发展?

归功于搭配编码器以及伺服控制的DC电机,如今可以几乎实时地修正动作位置,可以根据血液采集管的插入同步调整速度循环,并且不会中断正在进行的分析的持续流量。

DC电机经常被用于体外诊断的实验室设备自动化。近年来,混合型或永磁体步进电机因其坚固耐用和开环运行的特性而得到广泛应用。

为患者掀起的革命?

体外诊断仪器的发展是为了响应流动的、“即时医护”检验和分析的转变。作为这个转变的主要核心,现在患者们在自身的健康中积极发挥作用,试图更进一步了解一般的健康状况,尤其是本身所罹患的疾病。即时医护测试——也就是在患者病床旁检验——在近几个月以来愈来愈普及,在未来更将扩展到许多治疗诊断中,彻底颠覆目前的患者治疗和护理流程。机电一体化为市场提供可靠的模块式电动驱动装置和系统,促成移动式设备的兴起。

Template DriveTech 1500x1000 DM 10 ans evolution 2

医疗机器人技术已成为这个领域内不可或缺的重要角色。它们可以应用在哪些场合?

处在科学与技术进步十字路口的医疗机器人技术,不仅在过去十年里为医疗领域带来了革命性的改变,本身也有着惊人的发展。最初,机器人技术因为其优异的可重复性和精确性而被认为是工业领域的必需品;如今,只需要经过适当的调整,就能满足医疗应用的专门需求,其中尤以外科手术为重点。

这些机器人的小型化对于将其整合到手术室中至关重要。不同于工业机器人,医疗机器人在此不是要快速地无限重复执行同一个动作,而是必须精确复制外科医生的动作。每一种疾病都需要非常特殊的功能方法,因此这些机器人都是专为人体的精密治疗领域所设计,例如:神经外科、脊椎外科、髋部或膝部外科、腹腔外科等。

微创手术、远程手术:近年来,机器人辅助手术已愈来愈普遍,现在更已成为患者和外科医生之间不可或缺的接口,而且外科医生仍能完全掌控手术过程。促成这一有趣发展的原因包括电机的小型化、在性能和抗振动方面的设计优化,以及涉及高分辨率编码器的微电子技术的进步,从而改善了电机控制并实现精确和流畅的运动。

更精确的小型化电机?

例如在眼部手术中,可以利用仪器穿过一个直径不到1 mm的小孔来处理眼球后方厚度不到0.01 mm的视网膜。

如今,机器人平台通常与用于规划动作和优化视野范围的成像技术结合使用,可以完美、无颤动地执行外科手术医生的动作。

“我们的医疗设备机电一体化设计是非常先进的技术解决方案”

我们的电动医疗设备专家随时竭诚为您服务,助您推进计划。

近30年来,我们一直为医疗行业设计、开发和生产完整的机电一体化系统,涵盖从体外诊断仪器到有源植入式医疗设备等非常广泛的领域。

我们的医疗设备机电一体化设计是非常先进的技术解决方案,可满足您对小型化和轻量化、耐消毒灭菌过程、高速运行、长使用寿命的要求以及最重要的可靠性要求。

作者: maxon France