maxon Story

农业的未来

主题

Farming_HeaderFarming_Header

无论是在田间地头、畜舍粮仓,还是在温室中:如今的机器人和无人机已经可以完成许多任务。在这里为您概括介绍它们能胜任的工作。

Farming1

在温室中采摘

能力:

图像处理软件和机器人技术达到一定水平后,适用于番茄等高价值农作物的新型采摘系统应运而生。采摘机器人可以在温室通道中行走、区分已成熟和未成熟的农作物、完成采摘并包装成箱。

益处:

  • 全天候采摘
  • 降低采摘工人的工作量
  • 数据分析
Farming2

在温室中处理材料

能力:

这款机器人可以安全地与人类并肩工作,并能代替人类完成例如为农作物分株等手工劳作。另外,它还可以优化农作物种植位置。

益处:

  • 提高农作物质量
  • 减少水、杀虫剂、除草剂和肥料的用量
  • 降低生产成本
Farming3

畜舍自动化

能力:

在畜舍中,机器人可以帮助完成饲喂、挤奶和清扫排泄物等工作。

益处:

  • 提高产能
  • 减轻工人工作量
  • 改善牛群的健康和舒适度
  • 改善不同地面的卫生状况
  • 数据分析
Farming4

航拍无人机和播种无人机

能力:

很多无人机上都配备有多光谱成像仪和摄影机,用于监控农作物健康和生长情况,并能预测农作物产量。另外,无人机还可以携带各种有效载荷,可以播撒种子、喷洒除草剂、肥料和水等。它们还能在防风雨的对接站中自行充电,并传输用于分析的数据。

益处:

  • 成本效益比极高,不仅获得丰富的信息,而且节省大量的时间
  • 不受时间和地点限制
  • 快速、高效地监控大面积区域
  • 提供高分辨率的细节记录
  • 可以非常精确地进行控制
  • 以环保、不破坏农作物的方式进行记录和分析
Farming5

喷洒和播种机器人

能力:

机器人在经过编程后,可以识别田间的杂草。
目标:拔除杂草或者有针对性地施用农药。

益处:

  • 降低杀虫剂用量
Farming6

水果采摘机器人

能力:

机器可以将图像处理系统和机械臂相结合,以完成草莓、黄瓜或苹果等的采摘工作。另外,机器人还可以帮助进行质量控制和分拣。

益处:

  • 全天候采摘
  • 降低采摘工人的工作量ff
  • 收获物的数据分析
Farming7

自主导航

能力:

拖拉机以及其他农业设备可在田间自主移动(例如使用GPS导航系统)。

益处:

  • 降低工作量
  • 定位相对精确
  • 可适应陡峭的地形
  • 可以示教
作者: maxon HQ