GettyImages-1169342840

合作

合作促进创新

我们坚信,研发创新产品的最佳方式就是与优秀人才合作,可以是公司内部人才,也可以是外部人才。找到合适的合作伙伴,可以让我们的技术应用发挥无限可能。

强大的合作伙伴网络

要解决世界各地的多种问题就需要优秀的创意,但最重要的是良好的合作以及可靠的合作伙伴。我们坚信,我们可以通过成功的合作伙伴关系加速适应未来需要的驱动技术的发展和应用。无论是与初创企业、非营利组织、高等院校还是大型企业合作,我们从来都致力于推动有可能改善世界环境和解决未来挑战的项目的发展。 

maxon

“要创造出前所未有的事物,我们就必须重新转换思路。”

合作

CYBATHLON——与苏黎世联邦理工学院的合作伙伴关系

如何用机器人假臂系鞋带或者如何用轮椅爬楼梯?CYBATHLON仿生奥运会是苏黎世联邦理工学院的一个非营利项目,它向来自世界各地的多个团队发起挑战,为残疾人士合作并为他们研发各种辅助技术并在各种国际赛事中完成不同的任务 

从2013年开始,已有100多个团队参加过这个活动。作为一个国际平台,CYBATHLON仿生奥运会通过一种非常独特的方式建立起一个广阔的网络,并充分展示了技术以及研发如何为实现一个没有障碍的世界做出贡献。

maxon从一开始就大力支持CYBATHLON仿生奥运会:在2020年,有四分之一的团队都已使用maxon产品。密切的合作也有助于我们更好地了解未来的产品要求。 

maxon sponsoring

Eugen Elmiger

集团首席执行官

maxon Group

“能够成为如此特别的一个项目的金牌合作伙伴,我们感到非常自豪;我们也坚信这些充满好奇心的工程师们能对世界产生积极影响。我们很乐意凭借我们多年的经验为他们提供支持。”

合作

Solar Butterfly开始世界环游

这是一个全球独一无二的设计:环保活动家Louis Palmer设计的Solar Butterfly是一座能够自给自足的小房子,只需要按一下按钮,其80m2的太阳能电池板就会像蝴蝶翅膀一样展开。通过太阳能电池板可以为房屋提供电源并为电动汽车的蓄电池充电。这座太阳能移动房屋是在瑞士卢塞恩应用科学与艺术大学建造而成。maxon也是这个项目的赞助者之一,为项目的设计和建造提供技术支持。例如,在有伸展性的墙壁中以及在蝴蝶的“眼睛”中,都安装有maxon驱动装置。Solar Butterfly充分展示了未来人们可以在没有CO2排放的情况下旅行、生活和工作。  

这只蝴蝶将在四年时间内跨越六大洲的90个国家,并引发公众对于旨在提供气候变化解决方案的1000多个开创性气候项目的关注。 

合作

Thömus maxon瑞士山地自行车赛车队

maxon已与瑞士自行车制造商Thömus成功合作多年,共同开发电助力自行车。获得广泛成功的“Thömus maxon瑞士山地自行车赛车队”在2021年闪亮登场。2022年夏天,Thömus推出了世界上第一款重量不到15公斤的全避震越野电助力山地自行车,搭载maxon BIKEDRIVE AIR驱动装置。在世界杯训练中,这款新型电助力自行车还可以帮助团队在不超过最佳心率和能力范围的前提下进行更高强度的训练。  

从2023年开始,我们还为“Thömus Akros——青年新秀团队”提供支持,这个团队目前有十二名年轻运动员参加国内和国际的山地自行车比赛。我们通过知识转移的方法,与Thömus建立了长期的合作伙伴关系。

THOMUS-MAXON-FINALE-D1-KIFCAT-80
maxon_bikedrive_gotthard0077 (1)

Marcel Kuratli

团队经理

Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team

“我们的年轻新秀受益于maxon在各个层面的专业知识——无论是在技术、社会还是职业发展领域。对我们来说,这样的组合堪称完美。” 

的工程设计合作伙伴关系

Anybotics的自主机器人

从2020年开始,maxon与ANYbotics展开密切的合作,以加强瑞士作为机器人技术基地的地位。maxon主要负责为ANYmal进一步研发和生产执行器;ANYmal是一款自主式四足机器人,能够检查和监控工业设施,或者甚至能够接手执行危险的维护作业。凭借我们的专业知识、我们的全球生产基础设施以及经过验证的流程,我们可以通过极具竞争优势的高性能驱动系统,推动ANYmal的商业化。 

两家公司在地理上的距离也越来越近:maxon在苏黎世欧瑞康的苏黎世园区内运营着一间实验室,与ANYbotics毗邻而居。双方的工程师和技术人员经常在这里会面,讨论项目进展。  

的工程设计合作伙伴关系

XSun的自主式长航时太阳能无人机

XSun公司的SolarXOne自主式无人机是多年来与世界一流的实验室和高等院校合作进行深入研究和测试的创新成果。自从2019年巴黎航展以来,XSun与maxon团队一直展开紧密的合作。SolarXOne配备两台定制的ECX 87 Flat盘式电机。 

SolarXOne无人机采用已获得专利的双翼设计,可以提供极其稳定和安全的飞行体验,并且能以较低的速度起降。机载电源系统能够最大限度地利用太阳能。这架无人机不仅安全,而且极其坚固耐用,在各个方面均无可匹敌。2020年7月,SolarXOne完成首次长途飞行:12小时持续飞行、安静无噪音、无CO2排放并且完全自主。 

联系方式

向我们展示您的项目

合作迸发创新的火花。我们与位于欧洲、美洲和亚洲的多个工业合作伙伴和技术专家合作,将全新创意转变为适合市场要求的产品。 

如果您有创新的项目概念,可以与我们谈谈您的想法。 

的战略性合作伙伴关系

Auterion的开源软件平台

最先进的无人机技术及其扩展是Auterion和maxon的共同目标。通过这段战略合作伙伴关系,实现了面向未来的无人机航空电子设备和推进系统的整合,并为无人机机队的发展铺平了道路。  

两家公司将它们的专业知识汇集在一起,使无人机的研发和机队管理更加高效,并显著降低了成本。通过使高精度maxon电机、ESC以及适配的螺旋桨之间完美协作,并结合一个完整的平台,可以让客户受益于更高的能源效率、更大的灵活性、安全性和性能。我们使用的是开源标准化方法,这对于下一阶段的扩展和保证流畅的工作流程管理至关重要。从长远来看,我们正在努力争取在驱动系统、自动驾驶通讯、数据交换以及实时监控等领域的进一步合作机会。 

的战略性合作伙伴关系

Bosch Rexroth公司的ctrlX AUTOMATION

智能的产品和即插即用型解决方案是机器和设备线性技术发展的下一步。ctrlX AUTOMATION是为Bosch Rexroth的驱动装置产品组合扩展maxon精密驱动装置的理想平台。这样,客户就有机会将maxon驱动装置集成到他们的系统中,并可以获得量身定制的驱动装置解决方案。ctrlX AUTOMATION克服了机器控制系统、IT 世界以及物联网之间的传统界限。凭借Linux实时操作系统、统一的开放标准、应用程序编程技术、基于Web的工程设计以及全方位的物联网连接,ctrlX AUTOMATION可以将部件和工程设计工作量减少30%到50%。  

maxon_YoungEngineersProgram

YEP

在今天塑造未来

在今天就必须寻找明日的解答。因此,我们的青年工程师计划积极鼓励来自世界各地各家高等院校的学生们大胆思考,并敢于与maxon一起尝试一些新鲜事物。我们会提供不同形式的支持:可能是产品,也可能是使用我们的专家网络的权限。 

更多关于YEP的信息