![GettyImages-1169342840](/assets/public/caas/v1/media/221526/data/4c737fd4d0aede5dcacfb6f2dc7d8da1/portrait_ratio3x4/768/cooperate-with-maxon-companies-photo.jpg)
Cooperaciones
Innovación mediante colaboración
Estamos convencidos de que la mejor manera de desarrollar productos innovadores es colaborar con personas excepcionales, tanto interna como externamente. Con los socios adecuados, las posibilidades de aplicación de nuestra tecnología son ilimitadas.
Una sólida red de socios
Para solucionar problemas en todo el mundo se precisan buenas ideas, pero sobre todo una buena colaboración y socios fiables. Estamos convencidos de que, mediante asociaciones de éxito, podemos acelerar el desarrollo y la aplicación de una tecnología motriz preparada para el futuro. Ya sea con una start-up, una ONG, una universidad o una gran empresa, nos implicamos en proyectos que tienen el potencial de mejorar el mundo y de resolver los retos del mañana.
maxon
«Para crear algo que nunca antes se haya hecho, hemos de replantearnos todo».
Cooperación
CYBATHLON – Asociación con la ETH de Zúrich.
¿Cómo es posible atarse los cordones de los zapatos con una prótesis de brazo robótica o cómo se pueden subirlas escaleras con una silla de ruedas? CYBATHLON, un proyecto sin ánimo de lucro de la ETH de Zúrich, anima a equipos de todo el mundo a desarrollar tecnologías de asistencia con y para personas con discapacidad, y a enfrentarse a diferentes tareas en eventos internacionales
Desde 2013, han participado más de 100 equipos. Como plataforma internacional, CYBATHLON crea redes de forma única, lo que demuestra cómo la tecnología, la investigación y el desarrollo contribuyen a lograr un mundo sin barreras.
maxon ha apoyado a CYBATHLON desde el principio: en 2020, uno de cada cuatro equipos ya utilizaba productos de maxon. Esta estrecha colaboración también nos ayuda a comprender mejor los futuros requisitos de los productos.
![maxon sponsoring](/assets/public/caas/v1/media/221522/data/8d929e9ed18dca59def0141895643f83/landscape_ratio4x3/768/cooperate-with-maxon-companies-maxon-sponsoring.png)
![](/assets/public/caas/v1/media/122138/data/735ba40b16731c8eb61d21e83af75087/portrait_ratio1x1/768/cooperate-with-maxon-companies-zitat-eugen-picture.jpg)
Eugen Elmiger
CEO del
grupo maxon
«Estamos orgullosos de ser el Gold Partner de un proyecto tan especial y creemos que son los ingenieros y técnicos con una espacial curiosidad quienes pueden cambiar el mundo de forma positiva. Nos encanta apoyarles con todos nuestros años de experiencia».
Cooperación
Solar Butterfly Pioneer World Tour.
Es un concepto único en el mundo: la Solar Butterfly del activista medioambiental Louis Palmer es una pequeña casa autosuficiente cuyos 80 m2 de células solares se despliegan, con tan solo pulsar un botón, como si de alas de una mariposa se tratase. Suministran energía a la casa y cargan las baterías de un coche eléctrico. Esta caravana solar se construyó en Suiza, en la Universidad de Lucerna. maxon es uno de los patrocinadores y presta apoyo técnico al proyecto en las fases de diseño y construcción. Se han instalado motores de maxon en las paredes extensibles y en los «ojos» de la mariposa. Solar Butterfly demuestra cómo en el futuro se podría viajar, vivir y trabajar sin emisiones de CO2.
La mariposa pasará cuatro años viajando por 90 países y seis continentes y divulgará más de 1000 proyectos pioneros que ofrecen soluciones al cambio climático.
![](/assets/public/caas/v1/media/220858/data/4e5fe68507843d178260616bf853512e/landscape_ratio4x3/768/ein-abenteuer-mit-grossem-ziel-teaser-picture.jpg)
Cooperaciones
Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team.
La empresa maxon lleva ya varios años colaborando con éxito con el fabricante suizo de bicicletas Thömus en el desarrollo de bicicletas eléctricas. El equipo «Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team» existe desde 2021 y ha cosechado numerosos éxitos. En el verano de 2022, Thömus lanzó la primera bicicleta eléctrica de montaña Cross Country del mundo con suspensión total y un peso inferior a 15 kilogramos, equipada con el motor maxon BIKEDRIVE AIR. En los entrenamientos de la Copa del Mundo, la nueva bicicleta eléctrica permite aumentar la frecuencia de entrenamiento sin rebasar el rango óptimo de pulso y potencia.
Desde 2023, también apoyamos al «Thömus Akros - Youngstars Team», un equipo de doce jóvenes atletas que participan en carreras nacionales e internacionales de bicicleta de montaña. La transferencia de conocimientos con Thömus forja una asociación a largo plazo.
![THOMUS-MAXON-FINALE-D1-KIFCAT-80](/assets/public/caas/v1/media/221510/data/e2a95263663896e37cd8cf7ed594bc2a/landscape_ratio4x3/768/cooperate-with-maxon-companies-thomus-maxon-finale-d1-kifcat-80.jpg)
![maxon_bikedrive_gotthard0077 (1)](/assets/public/caas/v1/media/221518/data/7705e3de3261d3193dc70475f61cc09a/portrait_ratio1x1/768/cooperate-with-maxon-companies-ralph-naef.png)
Marcel Kuratli
Director del equipo
Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team
«Nuestros jóvenes talentos se benefician de la experiencia de maxon en varios niveles: en el tecnológico y social, o en relación con su desarrollo profesional. Para nosotros, esta es la combinación perfecta».
Asociación de ingeniería
Robots autónomos de Anybotics.
Desde 2020 existe una estrecha cooperación entre maxon y ANYbotics para fortalecer la posición de Suiza en el sector de la robótica. maxon es responsable, entre otras cosas, del desarrollo y la producción de los actuadores de ANYmal, un robot autónomo cuadrúpedo que puede inspeccionar y vigilar instalaciones industriales o asumir tareas de mantenimiento peligrosas. Nuestra experiencia, nuestra infraestructura global de producción y los procesos validados nos permiten impulsar la comercialización de ANYmal con sistemas motores competitivos y de alto rendimiento.
Ambas empresas también se han acercado geográficamente: maxon cuenta con un laboratorio en el campus de Zúrich-Oerlikon, en las inmediaciones de ANYbotics. Aquí, los ingenieros y técnicos se reúnen para discutir los avances del proyecto.
![](/assets/public/caas/v1/media/121628/data/4cd1480e9790bf3a6f94f82cf01afec6/landscape_ratio4x3/768/cooperate-with-maxon-companies-anybotics-picture.jpg)
Asociación de ingeniería
Drones solares autónomos de largo recorrido de SunX.
El dron autónomo SolarXOne de XSun es el resultado de años de intensas investigaciones y pruebas en colaboración con laboratorios y universidades de primer nivel. Los equipos de XSun y maxon colaboran estrechamente desde el Salón de la Aeronáutica de París 2019. SolarXOne está equipado con dos motores ECX 87 Flat modificados.
Gracias a su diseño patentado de doble ala, los drones SolarXOne ofrecen una experiencia de vuelo extremadamente estable y segura. Además, los aterrizajes y despegues se pueden realizar a velocidad reducida. Un sistema de gestión de energía a bordo aprovecha al máximo la energía solar. Es inigualable, seguro y extremadamente robusto. En julio de 2020, el SolarXOne realizó su primer vuelo de largo recorrido: 12 horas, sin ruido, sin emisiones de CO2 y de forma completamente autónoma.
![](/assets/public/caas/v1/media/121944/data/7053156ff08edfcb6c429c8039f7ff39/landscape_ratio4x3/768/cooperate-with-maxon-companies-autonome-solardrohnen-picture.png)
Contacto
Preséntenos su proyecto
La innovación tiene lugar cuando las personas colaboran. Cooperamos con socios industriales y expertos en tecnología en nuestras ubicaciones en Europa, América y Asia para transformar nuevas ideas en productos listos para el mercado.
Si tiene usted una idea innovadora para un proyecto, deberíamos hablar.
Asociación estratégica
Software de código abierto de Auterion.
La más moderna tecnología de drones y su escalado es el objetivo común de Auterion y maxon. Esta asociación estratégica permite integrar innovadores sistemas de aviónica y motores para drones, y prepara el camino para el desarrollo de flotas de vehículos aéreos no tripulados.
Los conocimientos técnicos de ambas empresas confluyen para aumentar la eficiencia del desarrollo y la gestión de flotas de drones, además de para reducir drásticamente los costes. Gracias a la interacción óptima de los motores maxon de alta precisión, los ESC y las hélices adecuadas, en combinación con una plataforma completa, los clientes se benefician de una mayor eficiencia energética, flexibilidad, seguridad y rendimiento. Utilizamos una estandarización de código abierto, la cual es decisiva para la siguiente fase de desarrollo y la gestión del flujo de trabajo sin complicaciones. A largo plazo buscamos nuevas oportunidades de cooperación en el campo de los sistemas motores, la comunicación de los pilotos automáticos, el intercambio de datos y la monitorización en tiempo real.
![](/assets/public/caas/v1/media/127880/data/33bf69c05e10fa9225cebeabf6d8aeb8/landscape_ratio4x3/768/cooperate-with-maxon-companies-auterion-picture.png)
Asociación estratégica
ctrlX AUTOMATION de Bosch Rexroth
Los productos inteligentes y las soluciones plug & produce son el siguiente paso evolutivo de la tecnología lineal de máquinas e instalaciones. ctrlX AUTOMATION es la plataforma ideal que complementa la actual gama de motores de Bosch Rexroth con motores de precisión de maxon. De este modo, los clientes pueden integrar los motores de maxon en sus sistemas para obtener una solución motriz personalizada. ctrlX AUTOMATION va más allá de los límites clásicos entre el control de las máquinas, el mundo informático y el Internet de las cosas. Con el sistema operativo en tiempo real Linux, estándares completamente abiertos, la tecnología de programación de apps, la ingeniería web y una conectividad IoT integral, ctrlX AUTOMATION reduce entre un 30 y un 50 % los costes de componentes e ingeniería necesarios.
![](/assets/public/caas/v1/media/126996/data/77bd733cfe00728e2f4b752f0bacb3a9/landscape_ratio4x3/768/cooperate-with-maxon-companies-rexroth-picture.png)
![maxon_YoungEngineersProgram](/assets/public/caas/v1/media/221514/data/11ad161eb20646a37d5f62e0d4e0ffd3/landscape_ratio16x9/1920/cooperate-with-maxon-companies-youngengineersprogram.jpg)