maxon Story

Una avispa muestra el camino

Temas

Imperial college drivetechImperial college drivetech

¿Qué tienen que ver las avispas con la cirugía cerebral? A primera vista, no mucho. Sin embargo, un equipo de investigadores de Inglaterra está desarrollando una aguja para cirugía cerebral inspirada en una familia de avispas.

En el tratamiento de tumores, los neurocirujanos a menudo utilizan hoy en día una aguja fina y rígida para inyectar la medicación requerida en el tejido cerebral afectado. Esto conlleva un riesgo relativamente alto de dañar tejidos sanos, ya que una aguja rígida solo permite el acceso a la región especificada del cerebro a través de una trayectoria recta. La solución sería un instrumento quirúrgico flexible.

drivetech guepe 2016

Aquí es donde entra en juego el Imperial College London. En los últimos años, un equipo dirigido por el Dr. Rodríguez y Baena ha trabajado en el desarrollo de una aguja robótica flexible capaz de alcanzar regiones más profundas del cerebro, evitando áreas críticas al mismo tiempo. Estos jóvenes investigadores están imitando el mecanismo especial utilizado por las hembras de la avispa de la madera, que usan sus ovipositores, finos pero muy resistentes, a modo de taladro para depositar sus huevos directamente en el interior de la madera de los árboles. Con el nombre en clave de STING (Soft Tissue Intervention and Neurosurgical Guide), los científicos han desarrollado un prototipo que consiste en cuatro segmentos con un diámetro total de 2,5 milímetros, unidos por un mecanismo de bloqueo similar a un puzle. Los motores de maxon se ocupan del movimiento de avance y retroceso de los segmentos.

La gama completa de productos

El Dr. Riccardo Secoli, un miembro del equipo de investigación del Imperial College, eligió para la aplicación el motor EC20 flat brushless de maxon con un reductor planetario GP22. Un controlador EPOS 24/2 garantiza un posicionamiento exacto. «El sencillo acceso a la interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) fue el criterio clave para la elección. Además, maxon es el único fabricante que ofrece la gama completa de productos: motor, reductor, controlador», explica el Dr. Secoli.

Haga clic en las imágenes para ver los detalles del producto en la tienda online maxongroup.com

¿Necesita asistencia con un proyecto de mecatrónica personalizado?
Póngase en contacto con nuestros expertos

drivetech ec20flat
gp22 drivetech
epos2 drivetech
drivetech ec20flat
gp22 drivetech

EC20 flat

1/3
Autor: maxon HQ