maxon Story

Una aventura con un gran objetivo

Temas

De una glotona oruga a una frugal mariposa: este expresivo símbolo de la sostenibilidad es el que utiliza Louis Palmer con su proyecto «Solar Butterfly» para llamar la atención sobre el cambio climático. Desde hace cerca de un año, esta minicasa alimentada con energía solar viaja con su cambiante tripulación y visita proyectos innovadores. ¿Cuáles son las primeras conclusiones y a dónde lleva el viaje de la mariposa?
 

Durante cuatro años, Solar Butterfly visitará de forma respetuosa con el medio ambiente unos mil proyectos de sostenibilidad en todo el mundo.

Louis Palmer, el iniciador de Solar Butterfly, está convencido de algo: ya se han desarrollado muchas soluciones inteligentes y factibles para los desafíos de nuestro tiempo. Ahora, el objetivo es darlas a conocer y de dotarlas de escalabilidad. Y además de utilizarlas. En 2022, Palmer y su equipo iniciaron una gira por toda Europa con su minicasa alimentada con energía solar. El objetivo era hacer que numerosos proyectos que apuestan por la sostenibilidad recibieran la atención necesaria. 

Louis Palmer

Initiator von Solar Butterfly

La protección del clima implica cambio, pero no necesariamente renuncia. Los proyectos relacionados con el clima pueden ser divertidos. Y, si se piensa a largo plazo, muchas de las soluciones presentadas pueden incluso obtener beneficios económicos.


 

El centro de atención sostenible

La caravana en forma de mariposa está fabricada con material obtenido de desechos marinos y ofrece espacio para cuatro personas. Las alas desplegables están formadas por paneles solares y suministran la energía necesaria a la Solar Butterfly y al Tesla que remolca la minicasa. Además, gracias al tratamiento del agua, una ducha especial y la ropa biodegradable de los habitantes se consigue reducir al mínimo la huella ecológica de la mariposa solar y sus pasajeros. 
 

Un viaje alrededor del mundo 

Debido a los problemas de suministro surgidos durante la pandemia de COVID-19, la Solar Butterfly estuvo a punto de no salir a tiempo de su capullo. Sin embargo, su tecnología funciona actualmente sin problemas. Las últimas dificultades iniciales pudieron eliminarse antes del descanso invernal. Pero para Louis Palmer hay algo aún más importante: «Allá donde vamos despertamos un gran interés y descubrimos nuevas y emocionantes soluciones». Por ello, el viaje continúa: antes de que acabe el año, la mariposa solar se embarcará en Liverpool con destino a Canadá, desde donde viajará por América del Norte y Central. En 2024 cruzará Asia y un año más tarde, para finalizar, atravesará Australia y Sudamérica. El objetivo es Belém, en Brasil, donde está previsto que en 2025 se celebre la conferencia sobre el cambio climático COP30.


Datos

  • 200 000 km recorrerá la Solar Butterfly en un viaje por 6 continentes y 90 países.
  • 120 m² de paneles solares generan una corriente eléctrica de 120 kWh al día. Esto permite que la Solar Butterfly recorra un trayecto de 220 km. 
  • Un 60 % menos de energía consume la ducha de la Solar Butterfly en comparación con duchas convencionales. 800 kg de botellas de plástico PET se utilizaron para construir la caravana, los muebles y los paneles solares.
  • 4,3 kg por metro cuadrado, en lugar de 16 kg, es el peso de los paneles solares de la Solar Butterfly. ¡Un peso ligero gracias a los materiales innovadores!
  • 100 voluntarios colaboran con el proyecto durante toda su duración.
  • 1 año duró el desarrollo y medio año la construcción de la mariposa solar hasta que vio la luz.

     

 

La Solar Butterfly lleva viajando desde el año 2022 por todo el mundo a la búsqueda de innovadores proyectos de sostenibilidad. El destino final del viaje es la conferencia sobre el cambio climático que se celebrará en 2025 en la ciudad brasileña de Belém.

1/3

El iniciador 

Louis Palmer tiene experiencia con proyectos climáticos. En 2008, este suizo fue la primera persona en dar la vuelta al mundo con un taxi solar y la ONU le concedió el galardón «Campeón de la Tierra» (Champion of the Earth). A sus 51 años, el viaje le ha motivado a meterse de lleno con la Solar Butterfly en la siguiente aventura. Cuando este antiguo profesor no está visitando una escuela con la mariposa solar, se dedica como conferenciante a sensibilizar a las personas encargadas de tomar decisiones para que adopten nuevas soluciones en la lucha contra el cambio climático.

Las 3 ideas más destacadas de Louis Palmer

1. Calefacción doméstica con arena 

En los meses estivales, la arena se calienta en un depósito mediante energía solar hasta alcanzar los 500 grados. Cuando se enfría, la arena emite lentamente el calor acumulado y calienta así una casi entera. Esto permite almacenar hasta el invierno la energía generada en el verano de la forma más sencilla. 

www.youtube.com/watch?v=EQQDJxwcjao 
www.polarnightenergy.fi

2. Motor de búsqueda ecológico

Quien utiliza el motor de búsqueda Ecosia no solo obtiene respuestas a sus preguntas, sino que promueve al mismo tiempo la biodiversidad. Esto es debido a que el dinero recaudado con la publicidad se dedica íntegramente a la protección medioambiental. En primer lugar, se plantan árboles en todo el mundo, pero no monocultivos, sino especies autóctonas de árboles adecuados para el lugar. 
 

www.youtube.com/watch?v=Tc0VT3tffU8
www.ecosia.org

3. Electricidad salida de la Tierra 

En la Toscana, las centrales geotérmicas producen casi tanta corriente eléctrica como las centrales nucleares. En este proceso, el vapor que sube desde el interior de la Tierra pasa por turbinas que lo transforman en corriente eléctrica. Después, el vapor se condensa en torres de enfriamiento y el agua se vuelve a introducir a presión en la Tierra. La técnica ha demostrado su eficacia en la práctica y no contamina; por el contrario, es muy limpia.

www.youtube.com/watch?v=0te15BiJzaE

 

El compromiso de maxon

Con sus sistemas motores eléctricos, maxon fomenta y apoya cientos de inventos. Para la Solar Butterfly, maxon aportó en concreto un motor para extender la cabeza de la mariposa y ofreció también sus conocimientos técnicos. En contrapartida, la empresa espera sacar del proyecto nuevas conclusiones y establecer nuevas relaciones comerciales.