maxon Story
Agudeza visual: una primicia mundial en cirugía ocular


Aunque en la actualidad existen sistemas de asistencia robótica para la mayoría de los tipos de cirugía, la ocular solía ser una excepción. Una empresa holandesa ha cambiado esto. La primera operación con este sistema fue un éxito.
En todo el mundo hay entre 50 y 70 millones de personas con discapacidad visual debido a trastornos de la retina. El tratamiento adecuado sigue siendo imposible en muchos casos. Las operaciones oculares son siempre un gran reto para los cirujanos y un pulso firme es un requisito clave. Las operaciones como las que se realizan para tratar un desprendimiento de retina requieren una precisión extrema. Y cuando se trata de precisión, las manos humanas no pueden competir con los sistemas robóticos.
Con una precisión de diez a veinte veces superior
Este es el motivo por el que la empresa Preceyes, que empezó como una empresa derivada de la Universidad de Eindhoven (Países Bajos), ha desarrollado un sistema robótico completamente nuevo para cirugía ocular. El sistema de asistencia está especialmente diseñado para el tratamiento de trastornos de la retina y mejora la precisión en un factor de 10 a 20 en comparación con la mano humana. Esto permite realizar operaciones que actualmente son imposibles por falta de precisión, lo que supone un enorme beneficio para los pacientes, pero también para los cirujanos, cuya eficacia y precisión mejoran enormemente.
La primera operación ocular del mundo asistida por robot se realizó con éxito en el Hospital John Radcliffe de Oxford. «Esta es la culminación de 10 años de trabajo. La facilidad con la que el profesor MacLaren pudo realizar la operación supone un importante avance para las operaciones oculares asistidas por robot y una clara reivindicación de nuestra tecnología», afirma Marc de Smet, director médico de Preceyes.
Feedback táctil
El principio de funcionamiento es sencillo: el cirujano está sentado junto a la cabeza del paciente, mirando por un microscopio, mientras maneja un joystick cuyo movimiento se transmite a un brazo robótico (esclavo). El robot reduce la escala del movimiento: cuando el cirujano mueve el joystick un centímetro, la punta del brazo robótico se mueve solo un milímetro. Mientras tanto, la otra mano realiza tareas manuales según sea necesario.
El sistema está diseñado para permitir también realizar cirugías únicamente con control de movimiento, utilizando dos joysticks y dos brazos robóticos. Además de una función de respuesta táctil que no solo permite al cirujano ver, sino también sentir sus acciones, el sistema robótico permite un reequipamiento rápido. Esto es un factor importante, ya que reduce el tiempo necesario para una operación. Los movimientos de los brazos robóticos se realizan mediante sistemas motores de alta precisión de maxon.