maxon Story

Tecnología de chorro de agua para una mejor cicatrización de las heridas

Temas

medaxis_debritom_quer_webmedaxis_debritom_quer_web

Muchas personas en todo el mundo conviven con heridas crónicas debido a la diabetes y otras causas. Una nueva tecnología de chorro de agua promete un tratamiento mejorado. Un potente motor plano proporciona la presión de agua necesaria.

Sería lógico pensar que un profesional elegiría un líquido estéril como primera opción para limpiar una herida. Sin embargo, los médicos han utilizado muchos otros métodos en el pasado. Por ejemplo, cortar el tejido muerto con un escalpelo, cubrir las heridas con tejidos absorbentes o incluso usar larvas de mosca. Cada método tiene sus pros y sus contras. Con el escalpelo, por ejemplo, existe el riesgo de cortar demasiado tejido o menos de lo necesario. En los últimos años, los ingenieros médicos han desarrollado nuevos métodos para la limpieza profunda y eficiente de heridas que implica la eliminación de tejido muerto. El término técnico para este tipo de tratamiento es «desbridamiento».

Principio de funcionamiento de un limpiador a presión

Un nuevo y prometedor método es la limpieza de heridas utilizando la tecnología de microchorro de agua. La bomba genera una lata presión y proyecta el líquido estéril hacia la herida a través de una boquilla. El principio es similar al de un limpiador a presión usado comúnmente para eliminar el verdín de las baldosas del jardín. En cualquier caso, esta es la metáfora que la empresa suiza Medaxis ha utilizado para explicar el funcionamiento de su producto. Tras varios años de desarrollo y pruebas, el sistema debritom+ de la empresa comenzó a comercializarse a principios de 2018, y pronto se utilizará en centros ambulatorios para el tratamiento de heridas y en salas de emergencias de todo el mundo. El pronóstico es bueno: Medaxis ya ha recibido un premio regional a la innovación por este dispositivo.

Medaxis_Insight_web
Medaxis_Debritom_Stehend_web
Medaxis_Insight_web
Medaxis_Debritom_Stehend_web

El interior de debritom+ con el motor EC 90 flat de maxon.

1/2

Reinventando el proceso de curación de las heridas

El sistema de limpieza debritom+ ha sido diseñado principalmente para atender a los pacientes que sufren heridas crónicas o de curación lenta. Estas heridas perjudican seriamente la calidad de vida de los pacientes y requieren un tratamiento regular. Para relanzar el proceso de curación es necesaria una limpieza profunda y cuidadosa. La tecnología de microchorro de agua permite eliminar de forma precisa y eficaz el tejido infectado o dañado. Al mismo tiempo, el chorro de agua concentrado en un punto provoca microhemorragias que ayudan a mejorar los resultados. Esto ha sido confirmado por un estudio en el que 90 pacientes fueron tratados con tecnología de microchorro de agua durante un periodo de tres años. El tiempo necesario para la cicatrización de las heridas se redujo en aproximadamente un 30 por ciento en comparación con otros métodos.

Diseño compacto y par elevado

Medaxis, una startup con siete empleados, contrató los servicios de la empresa vecina Carag de ingeniería médica para el desarrollo del sistema de limpieza de heridas debritom+. Los especialistas de Carag se enfrentaron al reto de modernizar el modelo predecesor teniendo en cuenta todos los estándares médicos. Una de las cosas que hicieron los ingenieros fue sustituir el accionamiento neumático del sistema de bombeo por un motor eléctrico: el EC 90 flat de maxon. Este motor plano sin escobillas ofrece un par elevado con un diseño compacto. Mediante una correa dentada acciona un cigüeñal con dos cilindros. Esto genera una suave pulsación en el chorro de agua. Bombas de un solo uso aíslan el sistema motor del circuito de agua para cumplir con los requisitos de higiene aplicables.

Los hospitales han sido los primeros en opinar sobre debritom+, y el feedback es positivo, afirma Melanie Süss, responsable de comunicaciones de Medaxis: «Al principio siempre hay cierta reticencia. Sin embargo, después de probar la tecnología de microchorro de agua, los especialistas se muestran muy entusiasmados».

Derechos de propiedad de las imágenes
Medaxis

Autor: Stefan Roschi

© by © maxon motor ag