maxon Story
Sistemas de ventilación y alimentación


En la ganadería moderna existe la necesidad constante de optimizar y racionalizar la producción para obtener los mejores resultados. En los sectores clave de la producción porcina y avícola, la cría y la puesta solo se producen en un rango específico de temperaturas y condiciones ambientales.
Los cerdos, por ejemplo, no pueden regular su temperatura corporal mediante transpiración, ya que solo tienen glándulas sudoríparas en el hocico. Esto hace que sean especialmente sensibles a los aumentos de temperatura e, incluso los más mínimos cambios, pueden provocar alteraciones del comportamiento que afecten a la calidad de la producción.
En la producción avícola, pasa casi lo mismo: el consumo de pienso, el peso de los huevos y la calidad de la cáscara pueden verse afectados por factores como la temperatura, la velocidad del aire, la humedad y la luz. Las aves más jóvenes y las buenas ponedoras son las más sensibles a los cambios. Está claro que, si se desea obtener una producción alimentaria constate, es esencial mantener las condiciones ambientales adecuadas.
Sistemas de ventilación para el control climático
El fabricante danés de productos electrónicos SKOV A/S es líder del mercado internacional de sistemas de ventilación y gestión de granjas para la producción animal. Sus soluciones optimizan la productividad de millones de animales en todo el mundo, cada día.
SKOV A/S empezó vendiendo soluciones de ventilación para establos avícolas y porcinos en 1978 y hoy en día emplea a 390 trabajadores y tiene oficias de representación en 25 países. La empresa cuenta con filiales en Tailandia, Rusia, Estados Unidos y China, y distribuidores en 70 mercados en todos los continentes. Con más de 16 000 m² bajo techo en su sede en Glyngoere (Dinamarca), SKOV ha invertido significativamente en instalaciones de pruebas y desarrollo de última tecnología que incluyen un laboratorio de física del aire y un establo simulado.
Los sistemas personalizados de ventilación y gestión permiten a los productores monitorizar y controlar el clima en varios establos de producción para alcanzar una buena eficiencia en toda su explotación. Los sistemas de ventilación de SKOV están diseñados para consumir poca energía y son muy eficientes, incluso en condiciones climáticas extremas en las que son habituales grandes fluctuaciones de temperatura.
Motorización de alto rendimiento para entornos exigentes
Para suministrar una potencia controlable en entornos difíciles se requiere un tipo especial de motorreductor. Durante más de 30 años, SKOV ha confiado en Parvalux para proporcionar la fiabilidad y el rendimiento que sus clientes esperan. Ubicada en Bournemouth, Dorset, y en activo desde 1947, Parvalux Electric Motors es el fabricante de motorreductores de potencia fraccionaria más grande del Reino Unido.
SKOV utiliza motorreductores de Parvalux para abrir entradas de aire fresco en una serie de productos de ventilación. Los productos de ventilación de SKOV funcionan en un amplio rango de condiciones de temperatura, desde frío extremo hasta calor tropical húmedo, por lo que deben poder hacer frente a todo lo que la naturaleza les ponga por delante. Los motorreductores de Parvalux superan este reto y proporcionan una robusta solución de potencia en la que los clientes de SKOV pueden confiar.
Los motorreductores de Parvalux también proporcionan la potencia para los sistemas de pesaje de pienso seco de 20 kg de SKOV. Con un tambor giratorio en 360 grados, el sistema está completamente automatizado y ofrece un alto nivel de precisión para distribuir pienso seco durante los procesos de producción porcina. Como todos los productos de SKOV, está fabricado para soportar un uso continuo en los entornos más exigentes.
Lars Ramsdahl, el comprador estratégico de SKOV, explica: «SKOV es socio de Parvalux desde hace más de treinta años y durante ese tiempo hemos trabajado en estrecha colaboración con sus equipos de ingeniería y gestión contable para establecer una relación sólida. Los motorreductores de Parvalux ofrecen la potencia controlable, la fiabilidad y la alta calidad que nuestros clientes esperan de cada solución SKOV y estamos deseando continuar nuestra estrecha relación con Parvalux».