maxon Inside

Optimización de las especificaciones para proyectos de mecatrónica

Temas

Template DriveTech 1500x1000 cahier des charges projet meca

Un requisito esencial para el buen funcionamiento de un producto es que las especificaciones del proyecto reflejen las necesidades y las expectativas del cliente. Estas especificaciones describen las funciones que debe ejecutar el producto e indican los requisitos técnicos y las necesidades que se han de satisfacer. Hay dos tipos diferentes de especificaciones. Las especificaciones técnicas contienen los requisitos y las limitaciones, mientras que las especificaciones funcionales describen la manera en la que el producto soluciona un problema. Los proyectos de mecatrónica no son una excepción. Más allá de la información estándar que se proporciona de forma rutinaria, aquí ofrecemos tres consejos clave para optimizar especificaciones.

1. Buscar el consejo de expertos para desvelar necesidades no expresadas implícitas en las especificaciones

Más que solo buscar el consejo de expertos, el mejor planteamiento es crear un equipo de proyecto multidisciplinar que aplique métodos de eficacia probada para mostrar y concretar las necesidades reales del cliente.

«De esta manera, los excelentes conocimientos de las funciones requeridas permiten al equipo ofrecer soluciones optimizadas en lo que a calidad, costes y aspectos técnicos se refiere».

«En particular, normalmente usamos procesos de “análisis funcional externo”, lo que conlleva situar el producto en el centro del estudio y explorar de forma exhaustiva el entorno real en el que funciona el sistema, sus limitaciones (funcionamiento, entorno difícil, mantenimiento) y su ciclo de vida completo, desde el diseño y la fabricación hasta el desmantelamiento», explica Florent Prothon, director del departamento de diseño mecatrónico de maxon Francia. «De esta manera, los excelentes conocimientos de las funciones requeridas permiten al equipo ofrecer soluciones optimizadas en lo que a calidad, costes y aspectos técnicos se refiere». 

Template DriveTech 1500x1000 cahier des charges projet meca 2

A este análisis funcional externo le sigue un análisis funcional interno, que equivale a una propuesta de diseño de los módulos mecatrónicos, sus interfaces y sus diversas capacidades.

Este proceso se complementa normalmente con un análisis preliminar de los riesgos, el cual identifica elementos de innovación, funciones nuevas y no probadas y puntos de interfaz sensibles (que requieren auditorías funcionales o pruebas de fiabilidad que podrían afectar al diseño técnico y económico de la solución mecatrónica completa).

En esta fase es posible desarrollar y concretar las especificaciones junto con el cliente, detallando de forma clara cada función en términos de su rendimiento y flexibilidad, y la manera en la que puede probarse durante el proyecto.

En maxon Francia, nuestros expertos jefes de proyecto de mecatrónica están atentos a las inquietudes del cliente durante todo el proyecto para poder identificar necesidades que pueden no ser aparentes, pero que, a veces, son la clave del éxito de un proyecto. Las capacidades de atención y análisis son claramente nuestro valor añadido.

2. Especificar un coste objetivo al inicio del proyecto de mecatrónica

A menudo, las especificaciones únicamente se elaboran desde una perspectiva técnica.

Sin embargo, la especificación de un coste objetivo es igual de esencial para el éxito de un proyecto de mecatrónica y es algo que a menudo se pasa por alto. Si el coste no se evalúa o se evalúa incorrectamente, tendrá un impacto en las decisiones técnicas planificadas.

Por ejemplo, no es realista elegir los componentes mecatrónicos más caros y de alta gama si se pretende vender el producto a un precio «de entrada».

En consecuencia, la integración del coste objetivo desde el principio es un asunto con el que los ingenieros de maxon Francia trabajan cada día, ya que esta información rara vez está presente en las especificaciones del cliente.

Además, los aspectos relacionados con el coste están a menudo vinculados estrechamente a los requisitos de calidad, lo que constituye el otro aspecto esencial.

3. Incluir los estándares de calidad y la normativa en las especificaciones de mecatrónica

Los requisitos de calidad y todos los aspectos normativos relevantes para el proyecto deben determinarse de antemano. Es fundamental conocer los reglamentos y las normas del sector de aplicación del sistema mecatrónico que se está desarrollando (medicina, transporte, sector aeroespacial, industria, etc.) desde el comienzo del proyecto, ya que normalmente este es un elemento esencial de las limitaciones a las que hay que enfrentarse. Estos elementos se discuten con el cliente cuando nos informa de sus necesidades, así como durante los primeros análisis técnico-económicos.

Esta fase comienza con una auditoría basada en un modelo, a la que sigue, en su caso, la oferta de un programa de pruebas de resistencia diseñado cuidadosamente en términos de muestreo del producto y tiempos de ensayo, y cuyos criterios pueden hacerse más rigurosos restringiendo determinados parámetros.

Naturalmente, este último punto relacionado con los estándares de calidad y la normativa para la aplicación del cliente es el más importante en lo relativo al impacto en el diseño, desarrollo y producción comercial de la aplicación mecatrónica. Este es un punto fundamental que, si no se define correctamente, podría llegar a poner en peligro el lanzamiento del producto al mercado.

Template DriveTech 1500x1000 cahier des charges projet meca 3

En conclusión

En pocas palabras, escuchar las necesidades reales del cliente, poner límites a los costes y elaborar un marco reglamentario y normativo es una excelente manera de obtener especificaciones de mecatrónica eficaces para lograr el éxito y la sencillez del proyecto.

En maxon Francia creemos que estos tres principios son esenciales y que una evaluación integral del proyecto nos permite optimizar nuestra respuesta y garantizar el éxito general del proyecto, lo que a menudo se descuida en cierto modo en las especificaciones iniciales, normalmente por la falta de tiempo.

También consideramos que nuestra función consiste en guiar en la elaboración de las especificaciones y ofrecerle el mayor apoyo posible para crear su proyecto. Póngase en contacto con nosotros en nuestro departamento de diseño.

Autor: maxon France