Young Engineers Program

Motor maxon de VANT para Flybotix

Temas

Template 1500x1000 Flybotics 1Template 1500x1000 Flybotics 1

El especialista en motores eléctricos maxon ha colaborado con la startup Flybotix, especializada en el diseño de drones, para desarrollar motores BLDC con rendimiento optimizado para un nuevo tipo de dron de inspección. Con el know-how adquirido en este y otros proyectos, maxon está logrando avances en el mercado de los vehículos aéreos no tripulados, en el que la fiabilidad y la calidad de los componentes son cada vez más importantes.

Dos rotores, en lugar de cuatro, fue el concepto que utilizó la startup Flybotix para desarrollar el dron de inspección ASIO, que pretende conquistar el mercado. Este dron para interiores de instalaciones industriales está construido en torno a un sistema motor patentado y equipado con motores DC de maxon. La empresa maxon trabajó en estrecha colaboración con Flybotix para desarrollar motores eléctricos con peso y rendimiento optimizados, y adaptados específicamente para esta aplicación. Estos motores permitirán al ASIO llevar a cabo misiones largas, alcanzar lugares distantes y ahorrar costes. «Este rendimiento de clase mundial no se habría alcanzado sin el excelente trabajo de maxon», dice Samir Bouabdallah, CEO de Flybotix. «Estamos muy entusiasmados con esta colaboración y la continuaremos desarrollándola para seguir impulsando la producción comercial de nuestros drones». 

Flybotix es una empresa suiza instalada en el Parque de Innovación de la EPFL en Lausana, donde maxon también tiene uno de sus laboratorios. Samir Bouabdallah, CEO y fundador, cuenta con 15 años de experiencia en el desarrollo de tecnologías de drones en la EPFL y la ETH de Zúrich. El sistema motor que desarrolló con su equipo es un mecanismo de propulsión y control controlado por algoritmos y que ofrece dos grados de libertad. «Esto dota a los drones del rendimiento aerodinámico de un helicóptero y de la estabilidad mecánica de un cuadricóptero». ASIO está rodeado por una jaula protectora, es resistente a las colisiones y permite el acceso a espacios reducidos para llevar a cabo inspecciones de forma segura. Una cámara de a bordo, en combinación con una pantalla de alta gama en el control remoto, permite a los pilotos volar en áreas peligrosas como depósitos de petróleo, minas subterráneas o centrales eléctricas.

Para los drones, el motor no es lo único que cuenta.

El mercado de los vehículos aéreos no tripulados (VANT) es nuevo, pero muy dinámico: en él están trabajando numerosas startups como Flybotix, por lo que están surgiendo muchas aplicaciones potenciales en áreas como la inspección, la agricultura, la seguridad y el transporte. Tras las primeras aventuras de este sector industrial y algunos contratiempos, los requisitos de seguridad para los VANT y sus componentes se ha incrementado continuamente.

maxon dispone de los motores de alta calidad y los conocimientos para desarrollar motores especializados para drones que cumplan estos requisitos. En el 2019, la empresa construyó los primeros motores para proyectos especiales, con controladores electrónicos de velocidad (ESC, por sus siglas en inglés) adecuados. En el mercado de los drones, el motor no es lo único que cuenta. Lo que es aún más importante es la interacción perfecta de motores BLDC, controladores de motor y hélices adecuadas. Esta es la única forma de sacarle el máximo partido al sistema en términos de empuje y eficiencia energética. Este es el motivo por el que los ingenieros de maxon estaban deseando aprender todo lo que pudieran de expertos como Samir Bouabdallah y fomentar el intercambio de información desde el principio. Con la experiencia acumulada, en maxon están preparados para ofrecer apoyo a los clientes en el mercado de los VANT, siempre en rápido crecimiento, con forma de motores y sistemas personalizados. 

Por cierto: el dron más famoso del mundo en estos momentos, «Ingenuity», que despegará de la superficie de Marte en el 2021, está equipado con seis motores DC de maxon.

Template 1500x1000 Flybotics 1

Flybotix: 
Flybotix Inc. es una startup ubicada en Lausana (Suiza). La empresa ha desarrollado el dron de inspección ASIO, que opera en instalaciones industriales y fue lanzado al mercado a finales de 2020. El objetivo de Flybotix es crear drones para navegar, inspeccionar su entorno e interactuar de forma autónoma. La empresa cuenta con un equipo de 10 personas, se encuentra en el top 100 de las mejores startups de Suiza y recibe el apoyo de Venture Kick, ESABIC Schweiz, Innosuisse, el cantón de Vaud y la plataforma Platinn. Su cofundador y CEO, el Dr. Samir Bouabdallah, es un reconocido experto con 15 años experiencia. Entre los principales socios de Flybotix se encuentran maxon, Solvay, SGS, HEIG-VD y la EPFL.
www.flybotix.com

Template 1500x1000 Flybotics 2

El especialista suizo de motores de calidad

La empresa maxon desarrolla y fabrica motores DC con escobillas y brushless. Sus gamas también incluyen reductores, encoders, controladores y sistemas mecatrónicos completos. Los motores maxon se utilizan en aplicaciones en las que los requisitos son particularmente estrictos: por ejemplo, en Marte, donde los motores maxon accionan los rovers de la NASA, y en instrumentos quirúrgicos portátiles, robots humanoides o aplicaciones industriales de alta precisión. Para mantener su liderazgo en un este mercado cada vez más exigente, nuestra empresa invierte una parte considerable de sus ingresos anuales en investigación y desarrollo. A nivel mundial, emplea a más de 3000 trabajadores en nueve plantas de producción y cuenta con empresas distribuidoras en más de 30 países.

Autor: maxon Expert