maxon Inside

Más allá del tiempo

Temas

Beyond time 1500x1000 dt2Beyond time 1500x1000 dt2

La artista taiwanesa Chen Hsiangfu ha creado una interpretación poética de la relatividad del tiempo. Su obra Más allá del tiempo se muestra en la tienda insignia de Starlux Airlines en Taipéi, envuelta en una atmósfera extraterrestre. Los motores maxon han ayudado a poner en movimiento esta obra de arte.

Tres bolas sobre discos giran silenciosamente alrededor de un eje. No es ninguna coincidencia que la obra Más allá del tiempo de la artista taiwanesa Chen Hsiangfu recuerde a las órbitas de cuerpos celestes. La tienda insignia de la aerolínea taiwanesa Starlux Airlines en la capital Taipéi, para la que la artista ha creado la instalación cinética, emana una atmósfera extraterrestre en todo su diseño. El espacio, el tiempo y la tecnología son temas importantes para Chen Hsiangfu.

20220105-_DSC3269 v2

Más allá del tiempo presenta el tiempo como un orden cognitivo que ofrece orientación a las personas ante la inexplicabilidad de su existencia. Al mismo tiempo, las bolas que giran a diferentes velocidades simbolizan la percepción individual del tiempo, que a veces parece avanzar más rápidamente y, otras, con mayor lentitud. Dado que esta obra de arte se diseñó para el interior de un local comercial, debía cumplir estrictos requisitos. Los motores para el mecanismo de giro debían funcionar a baja velocidad (2 revoluciones por minuto), con un par bajo (2 Nm) y lo más silenciosamente posible (menos de 25 decibelios). Y todo esto debía tener lugar durante un largo periodo de tiempo: ocho horas al día, cinco días a la semana. También debían requerir muy poco mantenimiento.

«Todo funcionó a la perfección»

maxon pone el arte en movimiento


La tienda online de maxon tenía la solución. Cada uno de los tres discos giratorios se equipó con tres motores EC 32 flat brushless. «Todo funcionó a la perfección», explica Chen Hsiangfu. «Los pequeños motores tenían el tamaño adecuado y estaban en stock. Este es el único motivo por el que fuimos capaces de cumplir un plazo tan ajustado». Al equipo de la artista le sorprendió especialmente el sencillo método de búsqueda en la tienda online de maxon. Este ofrece a los clientes un acceso rápido y fácil a toda la información necesaria de los productos. Sin embargo, más sencillo aún es ponerse directamente en contacto con los especialistas locales. «maxon fue de gran ayuda y nos ofreció asistencia para encontrar los productos requeridos a corto plazo», resalta Chen Hsiangfu. Por último, se ensamblaron todas las piezas, los motores se activaron y todas las personas implicadas en el proyecto esperaban mientras contenían la respiración... ¡funcionó! Todos los cálculos y los componentes seleccionados habían sido correctos. Fue un momento emocionante.  

Beyond time 1500x1000 dt1
Process-6
Beyond time 1500x1000 dt1
Process-6

Chen Hsiangfu (33), nacida en Taipéi (Taiwán) aborda los temas del espacio, la tecnología y cuestiones sociales en sus obras. Mediante la transformación de las experiencias cotidianas en instalaciones cinéticas, captura las emociones primitivas de la naturaleza humana.

1/2

POTENCIA CONSTANTE con un motor EC 32 flat, ocho horas al día, cinco días a la semana: los tres motores silenciosos EC 32 flat utilizados en la instalación proporcionan baja velocidad y par para crear un mecanismo que gire perfectamente.


Las obras de arte de Chen Hsiangfu pueden admirarse en:  instagram.com/chenhsiangfu 


Último número


Lea el número actual de la revista «driven» de maxon, en el que se ofrecen emocionantes historias, hechos sorprendentes e interesantes artículos técnicos acerca de todos los aspectos de la tecnología motriz.

Descúbralo en nuestro sitio web: maxongroup.com/driven

Driven helping hands dt 1500x1000
Autor: maxon HQ