maxon Story

La mecatrónica y el tratamiento de la diabetes

Temas

Template DriveTech 1500x1000 meca au service du diabeteTemplate DriveTech 1500x1000 meca au service du diabete

Una de las áreas de especialización de maxon Francia es el diseño, el desarrollo y la fabricación de soluciones mecatrónicas de alto rendimiento para dispositivos médicos. Sus soluciones motorizadas personalizadas se basan en las últimas innovaciones médicas para ofrecer a los pacientes seguridad, confort y autonomía en el seguimiento y el tratamiento de su enfermedad. El objetivo es siempre mejorar la calidad de vida. El tratamiento de la diabetes es uno de los ámbitos relacionados con los dispositivos médicos cuya importancia ha crecido continuamente en los últimos años, especialmente en lo que al número de pacientes se refiere. En este contexto, ¿cómo puede la mecatrónica ayudar a mejorar las vidas de los pacientes? Lea el artículo para descubrirlo.

 


La diabetes en el centro de un mercado médico que crece rápidamente


Las enfermedades crónicas están aumentando considerablemente y con ellas crece la necesidad urgente de dispositivos médicos de alto rendimiento para garantizar que los pacientes sigan sus tratamientos, así como para ofrecerles autonomía y calidad de vida, además de una seguridad absoluta.

El tratamiento de la diabetes: dispositivos médicos diseñados para hacer que las vidas de los pacientes sean más sencillas y seguras

La mejora de la calidad de vida general de los pacientes de diabetes es uno de los principales objetivos de los dispositivos médicos para el tratamiento de esta enfermedad, que afectaba a 3,7 millones de personas en Francia en el 2018 (y a 422 millones en todo el mundo).

Para alcanzar este objetivo, las innovaciones tecnológicas deben seguir tres líneas principales de desarrollo:

  • Reforzar la autonomía del paciente
  • Facilitar el seguimiento del tratamiento
  • Asegurar la efectividad de los dispositivos médicos y la seguridad de los pacientes
     


Para ello, los dispositivos médicos se diseñan y desarrollan de acuerdo con estrictos requisitos:

  • Dispositivos que sean compactos y estén integrados para facilitar el manejo por parte de pacientes autónomos.
  • Las tecnologías más modernas deben integrarse para crear dispositivos intuitivos que garanticen la precisión y la fiabilidad del tratamiento independientemente del perfil del paciente (p. ej., la edad y el nivel de interés en las nuevas tecnologías).
     


Las contribuciones de la mecatrónica son esenciales para el desarrollo de aplicaciones de alto rendimiento, por ejemplo miniaturización, simplicidad, nuevas tecnologías, fiabilidad y precisión de los dispositivos médicos para el tratamiento de la diabetes.

 

Los desafíos de la mecatrónica en un mercado cada vez más innovador


La fiabilidad, la precisión, la conectividad y la miniaturización de los dispositivos médicos para el tratamiento de la diabetes son cuatro desafíos de la mecatrónica a la hora de reforzar la autonomía y mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren esta enfermedad.

1. Fiabilidad y precisión, requisitos clave de la mecatrónica

Con su certificación ISO 13485, maxon medical (una entidad especializada en el desarrollo de dispositivos médicos dentro del grupo maxon) aplica su experiencia en mecatrónica al tratamiento de la diabetes, cumpliendo estrictamente los requisitos normativos.

Más allá de la seguridad del paciente, la fiabilidad y la precisión del dispositivo médico son fundamentales. La mecatrónica desempeña un papel importante en lo que a esto se refiere: el diseño de motores fiables y precisos ofrece al paciente un nivel más alto de eficacia.

Template DriveTech 1500x1000 meca au service du diabete 3


2. Miniaturización para una mayor facilidad de uso


Otro desafío al que se enfrenta la mecatrónica es la miniaturización.


El desarrollo de motores en miniatura permite comercializar dispositivos ultracompactos, lo que es un argumento de venta convincente desde el punto de vista del confort del paciente. Por este motivo, los principales motores de maxon tienen un diámetro de tan solo 4 mm. Con bombas externas e implantables, los dispositivos médicos para el tratamiento de la diabetes están adquiriendo una creciente popularidad y fomentan la autonomía, lo que es una necesidad, teniendo en cuenta que el 20 % de los diabéticos necesitan inyecciones diarias de insulina.

 

3. Conectividad: los avances de la mecatrónica

Como parte del desarrollo de nuevas tecnologías para simplificar las vidas de los pacientes, los sistemas mecatrónicos integrados en los dispositivos médicos para el tratamiento de la diabetes están empezando a utilizar tecnologías de conectividad. La recopilación de datos en tiempo real por parte de biosensores en miniatura, el procesamiento de datos y el control remoto automatizado permiten la creación de soluciones inteligentes y conectadas en red.

Template DriveTech 1500x1000 meca au service du diabete 2

Mecatrónica para la monitorización y el tratamiento de la diabetes


Como respuesta a la necesidad de inyecciones diarias de insulina para cerca de 85 millones de personas con diabetes en todo el mundo, la mecatrónica ofrece tres tipos de soluciones de tratamiento.

1. Bombas implantables

Los dispositivos implantables para la administración de fármacos mejoran considerablemente la calidad de vida de los pacientes y les ofrecen una autonomía óptima. La mecatrónica, en el centro del dispositivo implantado, permite hacer frente a los requisitos de miniaturización, fiabilidad y biocompatibilidad de los implantes activos que están en contacto directo con los tejidos del paciente. Para cumplir los requisitos de impermeabilidad, tanto frente a los fluidos corporales como a los fármacos, es posible desarrollar soluciones encapsuladas con grado de protección IP66 o IP67.

maxon Francia tiene experiencia en dispositivos médicos para implantes activos con su entidad maxon medical, que tiene su sede en Suiza y está especializada en el diseño y el desarrollo de soluciones implantables y biocompatibles. Suministra sistemas motores de alto rendimiento y completamente personalizados utilizando motores EC a partir de un diámetro de 4 mm.

Template DriveTech 1500x1000 meca au service du diabete 5

2. Bombas de insulina externas y con adhesivos

Equipadas con tecnología Bluetooth y una pantalla táctil, pero más compactas y ligeras que un teléfono móvil, estas bombas de insulina son la repuesta perfecta a los desafíos a los que se enfrentan los pacientes con diabetes del tipo 1. Un elemento fundamental de este tipo de dispositivos son los motores en miniatura diseñados por maxon motor como un módulo ultrapreciso.

Template DriveTech 1500x1000 meca au service du diabete 4

3. La pluma inyectora

Prácticas y eficientes, las plumas inyectoras de insulina son ampliamente utilizadas por pacientes de diabetes. maxon Francia es bien conocida por su experiencia en estas plumas motorizadas y conectadas en red, que han sido desarrolladas en colaboración con otras empresas. Robustez, conectividad, eficiencia y miniaturización: la mecatrónica aborda con éxito a todos los desafíos en el diseño de esta solución para la administración de fármacos.

Para encontrar soluciones que cumplan los criterios esenciales de fiabilidad y precisión, los dispositivos médicos para el tratamiento de la diabetes deben satisfacer complejos requisitos de integración. Por ello, la mecatrónica continúa su progreso tecnológico para mejorar la vida de los pacientes en respuesta a muchos desafíos actuales y futuros.

Autor: maxon France